Configuration des paramètres d’un appareil OPC UA - Metasys - LIT-12013545 - System Integration - OPC UA Client Driver for Metasys - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration d’un client OPC UA

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
12.0
Revision date
2022-12-14

Procédure

  1. Localisez l'objet d’appareil dans l'arborescence All Items.
  2. Cliquez deux fois sur l'objet d’appareil pour l'ouvrir.
  3. Cliquez sur l’onglet Matériel.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. À droite du champ Vendor Configuration Data, cliquez sur le bouton de points de suspension.
  6. Dans la fenêtre Modifier liste, modifiez les paramètres. Voir Tableau 1.
    Tableau 1. Paramètres d’un appareil OPC UA
    Paramètre Description
    [1] Adresse IP et port TCP associé utilisés pour contacter le serveur OPC UA. Vous pouvez utiliser le nom du serveur OPC UA à la place de l'adresse IP. Si le numéro de port n’est pas inclus, le numéro de port par défaut 4840 est utilisé.
    Remarque : L’adresse peut contenir une référence d’arborescence, par exemple, 10.164.104.6:53/OPCUA/2/.
    [2] Les paramètres sont limités à 40 caractères. Si le lien compte plus de 40 caractères pour le paramètre 1, vous pouvez inclure les caractères restants dans le paramètre 2. Les liens ne peuvent pas dépasser 80 caractères.
    [3]

    Politique de sécurité OPC UA.

    Politique de sécurité requise par le serveur pour établir une nouvelle connexion

    Valeurs valides :

    0 = aucune politique de sécurité n’est définie.

    1 = Basic128Rsa15

    2 = Basic256

    3 = Basic256Sha256

    4 = Aes128Sha256RsaOaep

    5 = Aes256Sha256RsaPss
    [4]

    Mode de sécurité OPC UA.

    Mode de sécurité requis par le serveur pour établir une nouvelle connexion

    Valeurs valides :

    0 = aucun mode de sécurité n’est défini.

    1 = signer

    2 = signer et chiffrer
    [5]

    Type de jeton utilisateur OPC UA.

    Type d’authentification des utilisateurs requis par le serveur pour établir une nouvelle connexion.

    Valeurs valides :

    0 = anonyme

    1 = nom d’utilisateur et mot de passe

    2 = certificat
    [6]

    Nom d'utilisateur, employé uniquement si le type de jeton d’utilisateur est défini sur Username and Password.

    Le pilote chiffre automatiquement cette valeur.

    [7]

    Mot de passe, employé uniquement si le type de jeton d’utilisateur est défini sur Username and Password.

    Le pilote chiffre automatiquement cette valeur.

    [8] À utiliser lors des améliorations ultérieures des certificats de serveur spécifiques
    [9] À utiliser lors des améliorations ultérieures des certificats de serveur spécifiques
    [10]

    Durée d’interrogation en millisecondes.

    Le pilote du client OPC UA utilise des souscriptions, il doit donc être capable de créer des souscriptions pour des points OPC UA requis et de recevoir des changements de valeur provenant du serveur.

    Si la lecture doit être continue, utilisez ce paramètre pour définir l'intervalle entre les requêtes.

    Par défaut, les requêtes d’interrogation sont désactivées.
    [11] Ce paramètre ne s'affiche qu’en cas d’erreur. Il affiche des messages d’erreur et n’est pas configurable.
    Remarque : Sécurité des noms d’utilisateur et mots de passe :
    • Définissez le nom d’utilisateur et le mot de passe sur le serveur OPC UA.
    • Définissez les mêmes nom d’utilisateur et mot de passe sur le pilote OPC UA.
    • Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont chiffrés et stockés dans les paramètres de fournisseur [6] et [7].
    • Lorsque les paramètres de nom d'utilisateur et mot de passe chiffrés dépassent la taille maximum des paramètres de fournisseur, ils sont ajoutés à la fin de la liste des paramètres.
    • Les paramètres ne doivent être ni modifiés ni supprimés, car le nom d'utilisateur et le mot de passe ne seraient plus valides.
  7. Cliquez sur OK.
  8. Cliquez sur Save.