Insertion manuelle d'un appareil - Metasys - LIT-12013545 - System Integration - OPC UA Client Driver for Metasys - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration d’un client OPC UA

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
12.0
Revision date
2022-12-14

Procédure

  1. Ouvrez SCT.
  2. Dans la barre de navigation, sélectionnez Insérer.
  3. Dans le menu Insérer, cliquez sur Appareil local. L’Assistant d'insertion d'appareil terrain s'affiche.
  4. Dans la zone Destination, sélectionnez l'intégration VND créée à la section Insertion d'un objet d’intégration VND. Cliquez sur Suivant.
  5. Sur la page Sélectionner le mode de définition, sélectionnez Manuel.
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Dans la zone de texte à droite de la zone Identifiant, saisissez un identifiant unique. Cliquez sur Suivant.
  8. Cliquez sur Suivant.
  9. Cliquez sur Terminer.
  10. Cliquez sur Terminé.
  11. L'assistant affiche les options de configuration des points de terrain. Configurez-les maintenant ou cliquez sur Terminé les configurer ultérieurement. Voir Insertion manuelle de points de terrain.