Le Point de mesure est une valeur pour les périphériques M-Bus représentée par un point AI.
Attribut de l’objet Metasys |
Description |
---|---|
Définition de point |
|
ID d’objet (32 caractères maximum) |
ID d’objet = Où :
|
Nom (400 caractères maximum) |
Nom d’utilisateur de l’objet = Où :
|
Description (40 caractères maximum) |
Représente une description de cette mesure. |
Données de configuration fournisseur |
Représente les paramètres du point de mesure. Reportez-vous à la section Tableau 2. |
Point Status (État du point) |
|
Valeur actuelle |
Représente la valeur de la mesure. Sa valeur dépend du type de mesure représenté par le point et est en lecture seule. |
Non fiable |
Inutilisé. |
Vous devez modifier les valeurs des paramètres pour établir un nouveau point de mesure. Les paramètres par défaut sont présentés à la Figure 1. Reportez-vous à la section Tableau 2 pour obtenir une liste des valeurs des paramètres.
Paramètre |
Valeur |
---|---|
[1] |
Doit être fixé à 0 pour un point de terrain. |
[2] |
Représente une information sur les sous-unités M-Bus. |
[3] |
Représente une information sur le champ de fonction M-Bus. Choisissez l’une des valeurs suivantes :
|
[4] |
Représente les informations relatives au numéro de stockage de M-Bus. |
[5] |
Représente les informations tarifaires de M-Bus. |
[6] |
Représente les informations du champ d’information sur les valeurs M-Bus (VIF) sans multiplicateur, en utilisant quatre chiffres hexadécimaux. |
[7] |
Représente le compteur interne utilisé comme identificateur unique lorsque deux points (ou plus) avec des informations identiques sont détectés au cours de la Recherche automatique. |
[8] |
Représente la valeur du champ, interprétée avec ou sans signe. |
[9] |
Représente un facteur, ce qui permet d’effectuer des calculs simples, sans efforts supplémentaires. Par exemple, à utiliser pour afficher les données énergétiques en MWh au lieu de la valeur par défaut, le kWh. La formule dans cet exemple serait (Paramètre9 * ValeurMBus réelle) + Paramètre10. |
[10] |
Représente une compensation, ce qui permet d’effectuer des calculs simples, sans efforts supplémentaires. |