Le point Déclenchement de la lecture est un point BO ajouté automatiquement au cours de la Recherche automatique. Ce point provoque une mise à jour immédiate du périphérique, indépendante du paramètre 5 Délai de lecture de la configuration du périphérique. La structure d’un point Déclenchement de la lecture est décrite dans le Tableau 1. Reportez-vous à la section Fréquence des interrogations pour plus d’informations sur ce point.
Attribut de l’objet Metasys |
Description |
---|---|
Définition de point |
|
ID d’objet (32 caractères maximum) |
ID d’objet = Déclenchement de lecture (uniquement lorsque le point est inséré via la Recherche automatique). Il est défini avec la chaîne Déclenchement de lecture |
Nom (400 caractères maximum) |
Nom d’utilisateur de l’objet = Déclencheur de lecture (uniquement lorsque le point est inséré via la découverte automatique). Il est défini avec la chaîne Déclenchement de lecture |
Description (40 caractères maximum) |
Description de l’objet Inutilisé. |
Données de configuration fournisseur |
Un seul paramètre est utilisé. Représente le point virtuel. [1] : Doit être défini sur 1. |
Point Status (État du point) |
|
Valeur actuelle |
Cet attribut possède toujours une valeur de 0 (N/A). Lorsqu’il est défini sur 1 (Réinitialiser), la commande Lecture provoque une mise à jour du périphérique et le point revient à une valeur 0. |
Non fiable |
Non utilisé (lecture seule) |