Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Procédure
- Utilisez l'application Launcher pour vous connecter au SMP du moteur de réseau. Pour installer Launcher, voir le document Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
- Faites glisser l'objet d’intégration M-Bus du panneau de navigation vers le panneau d'affichage.
- Cliquez sur l’onglet Matériel, puis sur Modifier.
-
Cliquez sur le bouton Parcourir près du champ Vendor Configuration Data pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier liste. Figure 1 présente les paramètres par défaut pour une intégration SÉRIE et TCP.
Figure 1. Paramètres par défaut dans une intégration SÉRIE (à gauche) et TCP (à droite)
-
Dans la boîte de dialogue Modify List, modifiez les paramètres par défaut selon les besoins de votre intégration. Le système enregistre automatiquement toute modification. Voir Tableau 1 pour obtenir une liste des valeurs des paramètres.
Tableau 1. Paramètres d’intégration VND Paramètre
Valeur
[1]
Représente le port de communication série. Voir Tableau 2
[2]
Représente la vitesse de transmission en bauds (300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, ou 38400 bits par seconde).
[3]
Représente le nombre de bits de données (fixé à 8).
[4]
Représente la parité (valeur fixe : E = pair).
[5]
Représente le nombre de bits d’arrêt (valeur fixe : 1).
[6]
Représente le type de port. Choisissez l'une des voies suivantes :-
- un port RS485 si des connecteurs FC sont utilisés ;
- un port RS232 si des connecteurs RS232 DB9 sont utilisés.
[7]
Représente le paramètre de diagnostic qui active ou désactive le mode de diagnostic.
Y = active le diagnostic standard
N = désactive le diagnostic
- Sur les NAE85, les fichiers journaux sont capturés sur le port USB.Remarque : Si vous utilisez une clé USB pour les NAE85, insérez-la avant d'activer la capture du journal, puis retirez-la du lecteur USB après avoir désactivé le journal.
[8]
Représente la destination d’envoi des informations de diagnostic lorsque le paramètre 7 est réglé sur Y ou A.
[9]
Définit la lettre du lecteur dans le répertoire racine duquel le fichier est stocké. Le format est une lettre qui dépend du mappage du lecteur USB. Ce paramètre n'est pris en charge que sous Windows pour les NAE85 et OAS.
[10]
Non utilisé dans cette intégration. [11] Utilisé uniquement en interne ; contactez votre centre local d’assistance sur le terrain pour obtenir de l’aide concernant ce paramétrage. [12] Représente l'adresse IP au format IPv4 et le port utilisé par le convertisseur de niveau, par exemple : 10.146.211.135:26.
Remarque : Ce paramètre est utilisé uniquement au cours de la procédure de recherche automatique. Une fois qu'un appareil connecté au convertisseur de niveau spécifié est mappé, la valeur de ce paramètre est enregistrée dans l'objet d’appareil (paramètre 7). Une fois que tous les appareils connectés au convertisseur de niveau spécifié sont mappés, vous pouvez modifier cette valeur afin d'exécuter une recherche automatique pour un autre convertisseur de niveau préconfiguré.[13] Représente la temporisation du bus pour la détection d’un dispositif en millisecondes.Remarque : Ce paramètre est utilisé uniquement au cours de la procédure de recherche automatique.Augmentez la valeur de ce paramètre si la recherche automatique des appareils ne détecte aucun appareil, ou que des appareils sont manquants.
[14] Recherchez les dispositifs avec un message
ReqUD2
au lieu d’un messageSendNKE
.Remarque : Les paramètres 1 à 6 ne sont pas utilisés dans les communications TCP.Remarque : Les modèles NAE85 prennent en charge uniquement la communication Ethernet TCP, pas la communication RTU.Tableau 2. Référence des ports série pour la communication SÉRIE Identificateur Disponible pour Connexion Type de port Remarques 0
Tous les modèles - Aucun Utilisé pour désactiver temporairement les communications série. 1 NxE2, NxE3, NxE4, NxE5
RS-232C (A)
RS232
SNExxxxx, SNCxxxxx
Premier adaptateur USB
RS232
L’adaptateur est d’abord connecté au moteur, quel que soit le port USB utilisé.
Pour Metasys version 11.0 et ultérieure, le port USB requis doit être activé. Pour plus de détails sur l’activation des ports USB, voir la section Saisie des paramètres de base de SNE dans l'écran Détails du Guide de mise en service des SNE (LIT-12013352).
2 NxE3xxx
RS-232C (B)
RS232
NxE4xxx
RS-232C (B)
RS232
NxE5xxx
RS-232C (B)
RS232
SNExxxxx, SNCxxxxx
Deuxième adaptateurRemarque : Si le premier adaptateur USB-RS-232 est retiré ou défectueux lorsque le moteur redémarre, le deuxième adaptateur USB-RS-232 devient le premier adaptateur USB-RS-232.RS232
Adaptateur connecté en deuxième lieu au moteur, quel que soit le port USB utilisé.
Vous ne pouvez utiliser le deuxième ID de port que lorsque deux adaptateurs USB identiques sont connectés au moteur.
L'adaptateur USB doit être connecté au moteur, lorsque le moteur est éteint et que les deux ports USB ont été activés au préalable.
3 NxE3xxx
Bus FC
RS485
NxE4xxx
Bus FC
RS485
NxE5xxx
Bus FC A
RS485
SNExxxxx
Bus FC A
RS485
SNCxxxxx
Bus FC
RS485
4 NCE251x
Bus FC
RS485
Peut uniquement être utilisé lorsqu'aucun tronc de communication N2 n’est inséré. NIE291x
Bus FC
RS485
NxE55xx
Bus FC B
RS485
SNE2xxxx
Bus FC B
RS485
5 SNExxxxx Premier adaptateur USB - M-Bus MBUS-MM L’adaptateur est d’abord connecté au moteur, quel que soit le port USB utilisé.
SNCxxxxx 6 SNExxxxx Deuxiè adaptateur USB - M-Bus MBUS-MM Adaptateur connecté en deuxième lieu au moteur, quel que soit le port USB utilisé.
SNCxxxxx 7 SNExxxxx, SNCxxxxx Premier adaptateur USB - RS-485 RS485 L’adaptateur est d’abord connecté au moteur, quel que soit le port USB utilisé.
8 SNExxxxx, SNCxxxxx Deuxième adaptateur USB - RS-485 RS485 Adaptateur connecté en deuxième lieu au moteur, quel que soit le port USB utilisé.
Vous ne pouvez utiliser le deuxième ID de port que lorsque deux adaptateurs USB identiques sont connectés au moteur.
L'adaptateur USB doit être connecté au moteur, lorsque le moteur est éteint et que les deux ports USB ont été activés au préalable.
-
- Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Modifier liste.