Procédure
- Utilisez l’application Launcher pour vous connecter au Portail de gestion de site (SMP) du moteur de réseau. Si vous devez installer Launcher, reportez-vous au document Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
- Faites glisser le nouvel objet du panneau de navigation vers le panneau d’affichage.
- Cliquez sur Insert > Field Point . L’Assistant Insert Point s’affiche.
- Dans la fenêtre Destination, sélectionnez l’objet parent du point de terrain et cliquez sur Suivant.
-
Dans la fenêtre Select Definition Mode cliquez sur Manual puis sur le type de point de terrain que vous souhaitez créer.
Figure 1. Assistant d’insertion de points - Sélection du mode Définition
Remarque : Le point AI dans la Figure 1 représente une valeur mesurée sur un périphérique M-Bus. Reportez-vous à la section Point de mesure pour plus d’informations sur ce point. - Cliquez sur Suivant.
-
Dans la fenêtre Select Data Source, saisissez un nom unique dans le champ Vendor Reference, puis cliquez sur Suivant.
Figure 2. Assistant d’insertion de points - Sélection de source de données
-
Dans la fenêtre Identifier, saisissez un nom unique pour le périphérique et cliquez sur Suivant.
Figure 3. Assistant d’insertion de points - Identificateur
-
Dans la fenêtre Configurer, cliquez sur Suivant.
Figure 4. Assistant d’insertion de points - Configuration
Remarque : L’unité deg F est l’unité par défaut d’un nouveau point analogique. Pour remplacer une unité, sélectionnez une option différente dans le menu déroulant Units. - Cliquez sur Finish pour fermer la fenêtre Summary.