Insertion de points de terrain à l’aide de la Recherche automatique - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration M-Bus

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
12.0
Revision date
2022-12-02

Procédure

  1. Utilisez l’application Launcher pour vous connecter au Portail de gestion de site (SMP) du moteur de réseau. Si vous devez installer Launcher, reportez-vous au document Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
  2. Faites glisser le nouvel objet du panneau de navigation vers le panneau d’affichage.
  3. Cliquez sur Insert > Field Point . L’Assistant Insert Point s’affiche.
  4. Dans la fenêtre Destination, sélectionnez l’élément parent du point de terrain et cliquez sur Suivant.
  5. Dans la fenêtre Select Definition Mode, cliquez sur Assisted, puis sur Invoke Auto Discovery.

    Les résultats de la Recherche automatique s’affichent dans la fenêtre Wizard Auto Detect Utility. Le point Déclenchement de la lecture est ajouté automatiquement au cours de la Recherche automatique. Reportez-vous à la section Point Déclenchement de la lecture pour plus d’informations sur ce point.

    Figure 1. Assistant d’insertion de points - Sélection du mode Définition

    Figure 2. Assistant de l’utilitaire de détection automatique – Points détectés

  6. Cliquez sur Fermer lorsque vous avez terminé de consulter les résultats de Recherche automatique. La fenêtre Point Mapping Utility s’affiche.
  7. Dans la fenêtre Point Mapping Utility, sélectionnez les points d’intérêt à gauche pour les inclure dans le résumé des points à mapper situé à droite. Pour inclure tous les points dans le résumé, cliquez sur Map All.
  8. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les points, cliquez sur Suivant.
  9. Dans la fenêtre Summary window, cliquez sur Finish pour ajouter les points sélectionnés à partir du périphérique.