Insertion d'une intégration VND - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration M-Bus

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
12.0
Revision date
2022-12-02

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : Si vous utilisez le mode de communication TCP, vous devez configurer le convertisseur de niveau basé sur réseau avant de suivre les instructions de la présente section. Voir Mise en place du convertisseur de niveau basé sur réseau.

Procédure

  1. Utilisez l'application Launcher pour vous connecter au SMP du moteur de réseau. Pour installer Launcher, voir le document Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
  2. Faites glisser l’objet dispositif du moteur de réseau du panneau de navigation vers le panneau d’affichage. L’onglet Focus relatif à l’intégration du moteur de réseau s’affiche.
  3. Cliquez sur Insérer > Intégration. L’Assistant d’insertion d'intégration s’affiche.
  4. Dans la fenêtre Select Object Type, cliquez sur VND Integration, puis sur Suivant.
  5. Dans la fenêtre Destination, cliquez sur l’objet Moteur réseau, puis cliquez sur Suivant.
  6. Dans la fenêtre Identifier, saisissez un nom unique pour le tronc d’intégration et cliquez sur Suivant.
  7. Dans la fenêtre Configurer, cliquer sur l’onglet Hardware. Dans le champ Vendor Driver, saisissez le nom du pilote conformément aux indications du tableau suivant.
    Remarque : Le nom du fichier du pilote du fournisseur est sensible à la casse. Saisissez un seul nom de pilote.
    Remarque : Si vous mettez à niveau un dispositif SNx vers la version 11.0.2 ou une version ultérieure avec l'intégration M-Bus VND déjà installée, vous devez changer tous les noms de fichiers de pilote de *.so à *.so.signed.
    Tableau 1. Noms de fichiers de pilote de fabricant à utiliser

    Moteur de réseau

    Premier pilote

    Deuxième pilote

    Pilotes suivants

    NCE25, NAE35, NAE45, NAE55, NIE59

    libMBusDriver.so

    libMBusDriver_1.so

    -
    SNExxxxx, SNCxxxxx libMBusDriver.so.signed libMbusDriver_1.so.signed -

    NAE85, OAS

    MBusDriver_TCP.dll

    MBusDriver_TCP_1.dll

    MBusDriver_TCP_2.dll (3e)

    MBusDriver_TCP_3.dll (4e)

  8. Dans le champ Vendor Reference, saisissez SERIAL pour un convertisseur de niveau série, ou TCP pour un convertisseur de niveau réseau pour indiquer le mode de communication. Sur le NAE85 ou l’OAS, saisissez uniquement TCP.
    Figure 1. Assistant d'insertion d'intégration - Configurer

    Remarque : Si vous sélectionnez TCP, le convertisseur de niveau doit déjà être configuré. Si vous n'avez pas configuré le convertisseur de niveau, allez à Mise en place du convertisseur de niveau basé sur réseau, suivez les instructions de configuration, puis passez à l’étape 9 de la présente section pour insérer l’intégration.
  9. Cliquez sur Suivant.
  10. Dans la fenêtre Résumé, cliquez sur Terminer.
  11. Si vous devez ajouter une deuxième intégration M-Bus, répétez les étapes 3 à 10 pour la deuxième intégration. Pour les intégrations ultérieures sur un NAE85 ou un OAS, voir Tableau 1 pour nommer les fichiers du troisième et du quatrième pilote d'intégration.