Configuration requise - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration M-Bus

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
12.0
Revision date
2022-12-02

Pour ajouter une intégration M-Bus en tant qu’intégration VND sur un moteur de réseau, vous devez avoir correctement connecté vos périphériques M-Bus au moteur de réseau à l’aide du convertisseur de niveau requis. Si vous utilisez le mode de communication TCP, un convertisseur de niveau basé sur le réseau correctement configuré est requis. Cette configuration doit être effectuée avant de créer l’intégration dans l’interface utilisateur du Portail de gestion de site (SMP) Metasys. Reportez-vous à la section Convertisseur de niveau M-Bus basé sur réseau.