Les informations suivantes sont nouvelles ou ont été révisées pour la version 12.0 de Metasys :
- Mise à jour de Insertion d'une intégration VND pour inclure une remarque sur le changement de tous les noms de fichiers de pilotes, qui passent de *.so à *.so.signed, lorsque vous mettez à niveau un dispositif SNx vers la version 11.0.2 ou une version ultérieure.
- Mise à jour de Insertion d'une intégration VND pour inclure les nouveaux noms de pilotes des dispositifs SNx.
- Mise à jour de Modification des paramètres d'intégration et Capture via un port série pour documenter la prise en charge de la connexion du convertisseur USB vers RS485 dans les paramètres du port de diagnostic.
- Mise à jour de Mise à niveau d'un NIE59 version 9.0 avec des intégrations vers la version 12.0 pour inclure les nouveaux noms de pilote.
- Mise à jour de Fichiers de diagnostic et de prise en charge pour inclure des informations sur la capture Ethernet et la mise à jour de la capture du port USB.
- Ajout d'une nouvelle section Capture Ethernet pour documenter la capture des traces de diagnostic via une connexion Ethernet.
- Suppression des références aux NIE29, NIE39, NIE49 car ils ne sont plus fabriqués.