Il n’existe aucune restriction de topologie pour un réseau M-Bus. Figure 1 présente la configuration d’un moteur de réseau NAE35/NAE45 et de périphériques tiers dans des intégrations M-Bus utilisant les communications Série et TCP.
Figure 1. Compteurs M-Bus connectés à un NxE via des communications Série et TCP

Figure 2. Compteurs M-Bus connectés à un SNC via un adaptateur USB - M-Bus