Introduction - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration M-Bus

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
12.0
Revision date
2022-12-02
Ce document décrit l'ajout, la configuration et la mise et mise en service d’une intégration M-bus pour un moteur de réseau. L'intégration M-Bus est prise en charge sur les séries de moteurs de réseau et les versions de logiciels suivantes :
  • les SNE et SNC, qui prennent en charge l'intégration M-Bus depuis leur introduction à la version 10.1 ;
  • les NIE59 version 10.1 ou ultérieure ;
  • les NCE25, NAE35 et NAE45 qui ont été mis à niveau vers la version 9.0.7 ou une version ultérieure ;
  • les NAE55xx-2 et NAE55xx-3 qui ont mis à niveau vers la version 10.0 ou une version ultérieure ;
  • les NAE85 et LCS85 qui ont été mis à niveau vers la version 10.0 ou une version ultérieure.
  • les OAS à partir de la version 11.0.

Ce document décrit également comment maintenir l'intégration M-Bus lorsque vous mettez à niveau un NIE59 de la version 9.0 à la version 12.0.

Remarque : Vous pouvez également mettre un serveur LCS85 en service pour utiliser le protocole M-Bus. Les étapes sont identiques à celles décrites dans le présent document, la différence principale étant la sélection d'un LCS85 au lieu d'un NAE.
Remarque : Aucune modification n'est requise lors de la mise à niveau de la version 10.0 à la version 10.1.

Ce document ne décrit pas le montage, le câblage ou la mise sous tension d’un NIE, SNE ou SNC, ni la création ou le téléchargement d’une base de données d'archive pour un système Metasys, ni la configuration d’un NAE, SNE ou SNC afin de surveiller et de réguler un système de gestion technique des bâtiments (GTB).