Capture sur clé USB - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration M-Bus

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
12.0
Revision date
2022-12-02

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : La capture sur clé USB est disponible uniquement pour les NAE85 et les OAS.

Procédure

  1. Insérez une clé USB dans le lecteur USB du NAE85 ou de l’OAS. Attendez 2 minutes que la clé USB s’initialise.
  2. Faites glisser l’objet Intégration M-Bus du panneau de navigation vers le panneau d’affichage, puis cliquez sur l’onglet Hardware.
  3. Cliquez sur Modifier, puis sur le bouton parcourir pour ouvrir la liste des paramètres Vendor Configuration Data. Dans la Modify List :
    • Définissez le paramètre 7 sur Y (Oui).
    • Définissez le paramètre 9 sur la lettre du lecteur attribuée à la clé USB.
    Voir Figure 1 pour un exemple.
    Figure 1. Exemple de diagnostic d’une clé USB

  4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications, fermez la boîte de dialogue, puis cliquez sur Enregistrer dans l’onglet Hardware pour enregistrer l’objet Intégration M-Bus. Le mode Diagnostic démarre.
  5. Définissez le point Déclenchement de la lecture pour tous les dispositifs à analyser.
  6. Désactivez le mode Diagnostic en ouvrant la liste du paramètre Données de configuration fournisseur. Définissez le paramètre 7 sur N (Non) et enregistrez la modification. Le fichier de capture de diagnostic est stocké sur la clé USB. Le nom du fichier texte est MBusDriver_TCP‑<year><month><day>T<hour><minute><second>.log.

    Exemple : MBusDriver_TCP-20181004T144500.log

  7. Retirez la clé USB du lecteur USB.
  8. Utilisez un éditeur de texte pour examiner le fichier journal. Le fichier journal comprend toutes les informations relatives à l'intégration et au trafic de communication au format hexadécimal.