Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La procédure suivante s’applique à un ordinateur équipé du système d’exploitation Windows®.
Procédure
- Accédez à Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Réseau et Centre de partage . L’écran Réseau et Centre de partage s’affiche.
- Cliquez sur Change adapter settings dans le panneau de gauche pour afficher les connexions réseau définies.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la connexion au réseau local, puis sur Propriétés. Un accès administrateur est requis pour effectuer cette action.
- Dans la boîte de dialogue Local Area Connection Properties, cliquez sur Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4, puis sur Propriétés. Prenez note des paramètres de la boîte de dialogue Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4), afin de pouvoir revenir à ces paramètres une fois la configuration du convertisseur de niveau terminée.
-
Cliquez sur Obtain an IP address automatically, puis sur OK.
Figure 1. Paramètres de l’adresse IP
- Dans la boîte de dialogue Local Area Connection Properties, cliquez sur Fermer.