M-Bus et de nombreux périphériques M-Bus sont conçus pour éviter toute consommation d’énergie externe. Par conséquent, chaque périphérique M-Bus peut recevoir du courant du M-Bus, appelé « charge M-Bus ». Chaque périphérique peut nécessiter jusqu’à une (1) charge M-Bus sans considérations particulières. Si un courant plus important est requis, cela doit être clairement indiqué sur le périphérique. Le convertisseur de niveau M-Bus fournit le courant au bus M-Bus. Chaque convertisseur de niveau définit le nombre de charges M-Bus qu’il peut fournir. Par exemple, le STV MPW-50 est conçu pour 50 charges M-Bus. Vous trouverez des détails à ce sujet dans la documentation technique du convertisseur.
Le bus de communication M-Bus a été initialement défini pour les compteurs volumiques et d’énergie thermique. Ces compteurs sont normalement équipés d’une batterie et optimisés pour consommer une faible quantité d’énergie. Par conséquent, ces périphériques ne sont pas interrogés en permanence. En outre, certains fabricants appliquent une limitation des interrogations (relevés d’informations) par intervalle de temps. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation spécifique au compteur.