Vérification des paramètres de réseau - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez le logiciel de programmation MZX Consys pour effectuer les étapes suivantes ; vérifiez que la centrale d’incendie Zettler est programmée avec les paramètres de réseau corrects.

Procédure

  1. Dans la fenêtre General - Network Overview, procédez comme suit :
    1. Dans la liste Supervisor, sélectionnez un nœud destiné à être le superviseur.
    2. Dans la liste Timekeeper, sélectionnez un nœud destiné à être le chronomètre.
    3. Pour établir une connexion au moteur de réseau, sélectionnez le nœud MZX Node.
    4. Sélectionnez Broadcast Panel State.
    Remarque : Ne sélectionnez pas le nœud du moteur réseau en tant que superviseur ou chronométreur. Sélectionnez les nœuds du de la centrale MZX devant assurer ces rôles.
    Figure 1. Paramètres de configuration du réseau

  2. Prenez note des paramètres énumérés dans la fenêtre General - Network Card. Lorsque vous créez l'objet d’intégration sur le système Metasys, vérifiez que les attributs de cet objet correspondent à ces valeurs. Pour plus d’informations, voir les attributs 14 à 22 dans le Tableau 1.
    Figure 2. Exemple de paramètres de configuration TLI800

  3. Pour le nœud du moteur de réseau, dans la fenêtre Log Settings, cochez la case Is Client.
    Figure 3. Paramètres de JOURNALISATION du client

  4. Pour toutes les centrales qui sont configurées pour la diffusion, consultez la zone Network Options et cochez la case Isolate.
    Figure 4. Fenêtre des options de réseau d’une centrale