Définition d’une zone (groupe) - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01

Une zone (groupe) unique est représenté par les deux objets Metasys suivants :

  • un objet BI pour l'état ;
  • un objet BI ou BO pour une commande d’isolement ou de suppression de l'isolement.
Remarque : Si l'objet d’isolement n'est pas défini, l'état d’isolement est surveillé par l'attribut Non fiable de l'objet d’état de zone. Pour plus d’informations, voir Mappage de zones et d’éléments de boucle.

Objet BI pour le point d'état de zone

Un objet BI de point d'état de zone représente l'état général d'une zone (groupe) (état des alarmes et problèmes).

Tableau 1. État de zone (objet BI)
Attribut d’objet Metasys Lecture/Écriture Description
ID d'objet -

Attribut ID d’objet Zone (groupe)

32 caractères maximum, au format : {ID zone (groupe)}ÉtatXXX

{ID zone (groupe)} représente la chaîne d’identification de la zone. Le caractère Z est généralement utilisé. XXX représente l’adresse de la zone, comprise entre 1 et 240.

Nom -

Nom convivial défini par l’utilisateur

400 caractères maximum. Par défaut, MCT génère des noms au format suivant : {ID d’objet de zone}{séparateur de caractères}{Attribut Description}{séparateur de caractères}État

Par exemple : Z001–Premier groupe défini–État. Vous pouvez définir le séparateur de caractères dans l'outil de configuration.

Description -

Description de la zone (groupe)

40 caractères maximum. Par exemple : Premier groupe défini.

Valeur actuelle R Indique si un des capteurs de ce groupe est en état d’alarme incendie. Une valeur de 0 indique un état normal. Une valeur de 1 indique un état d’alarme incendie.
Non fiable R Indique si un capteur de ce groupe est défectueux.
Données de configuration fabricant - Utilisez les éléments de configuration suivants :
  • [1]10 : Type d'objet de zone (groupe)
  • [2]ZXXX : Sous-type d'état de l'objet de zone (groupe)

Commande d'isolement de zone/Objet BO d’état (BI optionnel)

Un objet d’état/une commande d'isolement de zone représente l'état d'isolement de la zone (groupe).

Remarque : Si l'objet d’isolement est défini comme un objet BI, il ne surveille que les états d'isolement et aucune commande n'est envoyée.
Tableau 2. Objet BO d’état/Commande d'isolement de zone
Attribut d’objet Metasys Lecture/Écriture Description
ID d'objet -

Attribut ID d’objet Zone (groupe)

32 caractères maximum, au format {ID de zone (groupe)}commande XXX.

{ID de zone (groupe)} représente la chaîne d'identification de la zone, généralement Z. XXX représente l'adresse de la zone dans une plage comprise entre 1 et 240.

Nom -

Nom convivial défini par l’utilisateur

400 caractères maximum. Par défaut, MCT génère des noms au format suivant : {ID d’objet de zone}{séparateur de caractères}{Attribut Description}{séparateur de caractères}État..

Par exemple : Z001–Premier groupe défini–État. Vous pouvez définir le séparateur de caractères dans l'outil de configuration.

Description -

Description de la zone (groupe)

40 caractères maximum. Par exemple : Premier groupe défini.

Données de configuration fabricant - Utilisez les éléments de configuration suivants :
  • [1]12 : Type d'objet de zone (groupe)
  • [2]ZXXX : Sous-type de commande d'objet de zone (groupe)
Valeur actuelle R

Indique si tous les éléments de ce groupe sont isolés. Une valeur de 0 (activé) indique qu’au moins un élément de la zone n’est plus isolé. Une valeur de 1 (désactivé) indique que tous les éléments de la zone sont isolés.

Non fiable R

Représente l’état non configuré de la zone