Définition d’une centrale (éléments de commande) - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01

Un élément d’état d’une centrale est représenté par 32 objets Metasys :

Point d'état

Un point d'état représente l'élément d'état ou d'alarme de la centrale.

Tableau 1. Point d'état
Attribut d’objet Metasys Lecture/Écriture Description
ID d'objet -

Attribut ID d’objet de la centrale

32 caractères maximum, au format : {ID centrale}ÉtatXXX.

{ID centrale} représente la chaîne d'identification de l'élément de centrale, généralement P. XXX représente l'adresse de l'élément, dans une plage comprise entre 061 et 072.

Nom -

Nom convivial défini par l’utilisateur

400 caractères maximum

Description -

Description de l’élément de la centrale

40 caractères maximum

Données de configuration fabricant -

Utilisez les éléments de configuration suivants :

  • [1]52 : Type d'objet de centrale
  • [2]PXXX : Index des objets de la centrale. XXX est compris entre 061 et 072.
Valeur actuelle W Lorsque la valeur est 1, les commandes sont envoyées aux groupes actifs. Les groupes actifs peuvent être définis dans les paramètres 24 à 35 de l'objet d'intégration.
Non fiable R Non utilisé
Tableau 2. Mappage des commandes de la centrale
ID d’objet Nom Description (textes par défaut) Référence du fournisseur VCD1 VCD2 Paramètre de groupe actif
P061 P061 P061 – Bouton de sourdine de l'avertisseur P061 52 P061 P24 = 4
P062 P062 P062 – Bouton de sourdine/réactivation P062 52 P062 P25 = 7
P063 P063 P063 – Contrôle de l'état des alarmes sonores P063 52 P063 P26 = 391
P064 P064 P064 – Mode jour P064 52 P064 P27 = 443
P065 P065 P065 – Mode nuit P065 52 P065 P28 = 442
P066 P066 P066 – I/P Sourdine des alarmes sonores P066 52 P066 P29 = 106
P067 P067 P067 – I/P Réactivation des alarmes sonores P067 52 P067 P30 = 107
P068 P068 P068 – Bouton de réinitialisation P068 52 P068 P31 = 102
P069 P069 P069 – Bouton d’évacuation P069 52 P069 P32 = 3
P070 P070

P070 – Réservation 1

(Contrôle du bouton d’évacuation)

P070 52 P070 P33 = 198
P071 P071

P071 – Réservation 2

(Bouton de test incendie)

P071 52 P071 P34 = 1251
P072 P072

P072 – Réservation 3

(Bouton de test automatique d'alarme sonore)

P072 52 P072 P35 = 1554
Remarque : Des groupes actifs peuvent être définis dans l'outil MZX Consys. Utilisez l'outil MZX Consys pour vérifier que les valeurs de configuration de la centrale sont correctes.
Remarque : Les commandes sont communes à toutes les centrales pour lesquelles la zone du système est reliée au réseau. Pour cette raison, vous pouvez définir des commandes uniquement sur une seule centrale. Les commandes émises sont envoyées à toutes les centrales du réseau.
Figure 1. Zones d’une centrale Zettler