Un élément d’état d’une centrale est représenté par 32 objets Metasys :
Point d'état
Un point d'état représente l'élément d'état ou d'alarme de la centrale.
| Attribut d’objet Metasys | Lecture/Écriture | Description |
|---|---|---|
| ID d'objet | - |
Attribut ID d’objet de la centrale 32 caractères maximum, au format : {ID centrale}ÉtatXXX {ID centrale} représente la chaîne d'identification de l'élément de centrale, généralement P. XXX représente l'adresse de l'élément, dans une plage comprise entre 01 et 032. |
| Nom | - |
Nom convivial défini par l’utilisateur 400 caractères maximum |
| Description | - |
Description de l’élément de la centrale 40 caractères maximum |
| Données de configuration fabricant | - |
Utilisez les éléments de configuration suivants :
|
| Valeur actuelle | R | Indique si l’article est en état d’alarme incendie. Une valeur de 0 indique un état normal. Une valeur de 1 indique un état d’alarme incendie. |
| Non fiable | R | Non utilisé |
| ID d’objet | Nom | Description (textes par défaut) | Référence du fournisseur | VCD1 | VCD2 | Texte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | P001 | P001 - Centrale en alarme | P001 | 50 | P001 | Normal ; Alarme |
| P002 | P002 | P002 - Défaillance de la centrale | P002 | 50 | P002 | Ok ; Défaillance |
| P003 | P003 | P003 - Centrale isolée | P003 | 50 | P003 | Non ; Oui |
| P004 | P004 | P004 - Centrale en test de fonctionnement | P004 | 50 | P004 | Non ; Oui |
| P005 | P005 | P005 - Alarmes sonores en sourdine | P005 | 50 | P005 | Non ; Oui |
| P006 | P006 | P006 - Alarmes sonores désactivées | P006 | 50 | P006 | Non ; Oui |
| P007 | P007 | P007 - Centrale en mode de jour | P007 | 50 | P007 | Nuit ; Jour |
| P008 | P008 | P008 - Centrale avec alarme locale | P008 | 50 | P008 | Normal ; Alarme |
| P009 | P009 | P009 - Centrale avec défaillance locale | P009 | 50 | P009 | Ok ; Défaillance |
| P010 | P010 | P010 - Centrale avec isolement local | P010 | 50 | P010 | Non ; Oui |
| P011 | P011 | P011 - Alarmes sonores activées | P011 | 50 | P011 | Inactif ; Actif |
| P012 | P012 | P012 - Alarmes sonores isolées | P012 | 50 | P012 | Non ; Oui |
| P013 | P013 | P013 - Alarme locale sig_active | P013 | 50 | P013 | Inactif ; Actif |
| P014 | P014 | P014 - Alarme locale sig_faulty | P014 | 50 | P014 | Ok ; Défaillance |
| P015 | P015 | P015 - Alarme locale sig_isolated | P015 | 50 | P015 | Non ; Oui |
| P016 | P016 | P016 - Défaillance locale sig_active | P016 | 50 | P016 | Inactif ; Actif |
| ID d’objet | Événement | Description | Référence du fournisseur | VCD1 | VCD2 | Texte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P017 | 3 | Avertissement d'alarme | P017 | 50 | P017 | Normal ; Alarme |
| P018 | 4 | Pré-alarme | P018 | 50 | P018 | Normal ; Alarme |
| P019 | 23 | Alerte incendie | P019 | 50 | P019 | Normal ; Alarme |
| P020 | 24 | Évacuation incendie | P020 | 50 | P020 | Normal ; Alarme |
| P021 | 26 | Alarme incendie | P021 | 50 | P021 | Normal ; Alarme |
| P022 | 167 | Alarme de contrôle des portes | P022 | 50 | P022 | Normal ; Alarme |
| P023 | 27 | Alerte au point d'appel | P023 | 50 | P023 | Normal ; Alarme |
| P024 | 28 | Avertisseur d'évacuation | P024 | 50 | P024 | Normal ; Alarme |
| P025 | 160 | Alarme générale | P025 | 50 | P025 | Normal ; Alarme |
| P026 | 6 | Entrée d'alarme active | P026 | 50 | P026 | Normal ; Alarme |
| P027 | 25 | Décharge de gaz d’extinction d’incendie | P027 | 50 | P027 | Normal ; Alarme |
| P028 | 29 | Alarme générale Marine | P028 | 50 | P028 | Normal ; Alarme |
| P029 | 132 | Entrée activée | P029 | 50 | P029 | Activée ; désactivée |
| P030 | 212 | Activation TUD | P030 | 50 | P030 | Normal ; Alarme |
| P031 | 225 | Sortie activée | P031 | 50 | P031 | Activée ; désactivée |
| P032 | 170 | Alarme domestique | P032 | 50 | P032 | Normal ; Alarme |