Définition d’une carte TLI (éléments d'état) - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01

Un élément d’état de carte TLI est représenté par huit objets Metasys :

Point d'état

Un point d'état représente l'élément d’erreurs de la carte TLI.

Tableau 1. Point d'état
Attribut d’objet Metasys Lecture/Écriture Description
ID d'objet -

Attribut de l’ID d’objet de la carte TLI

32 caractères maximum au format : {ID carte TLI}ÉtatXXX.

{ID carte TLI} représente la chaîne d'identification de l'élément de centrale, généralement T. XXX représente l'adresse de l'élément, dans une plage comprise entre 001 et 008.

Nom -

Nom convivial défini par l’utilisateur

400 caractères maximum

Description -

Description de l’élément Carte TLI

40 caractères maximum

Données de configuration fabricant -

Utilisez les éléments de configuration suivants :

  • [1]40 : Type d'objet de carte TLI
  • [2]TXXX : Index d'objet de carte TLI. XXX est compris entre 001 et 008.
Valeur actuelle R Indique si une erreur est associée à ce point
Non fiable R Non utilisé
Tableau 2. Mappage des erreurs de carte TLI
ID d'objet Nom Description Référence du fournisseur VCD1 VCD2 Texte
T001 T001 Défaillance courante T001 40 T001 Ok ; Défaillance
T002 T002 Défaut du port gauche du réseau T002 40 T002 Ok ; Défaillance
T003 T003 Défaut du port droit du réseau T003 40 T003 Ok ; Défaillance
T004 T004 Défaut de mise à la terre du réseau T004 40 T004 Ok ; Défaillance
T005 T005 Défaut de transfert de données T005 40 T005 Ok ; Défaillance
T006 T006 Défaut de continuité de l'anneau T006 40 T006 Ok ; Défaillance
T007 T007 Échec des communications réseau T007 40 T007 Ok ; Défaillance
T008 T008   T008 40 T008 Ok ; Défaillance