Définition d'éléments - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01

Un élément de boucle unique est représenté par les deux objets Metasys suivants :

  • un objet BI pour l'état ;
  • un objet BI ou BO pour une commande d’isolement ou de suppression de l'isolement.
Remarque : Si l'objet d’isolement n'est pas défini, l'état d’isolement est surveillé par l'attribut Non fiable de l'objet d’état de l'élément de boucle. Pour plus d’informations, voir Mappage de zones et d’éléments de boucle.

Point d'état de capteur

Un point d'état de capteur représente l'état général d'un capteur (état d'alarme et de défaut).

Tableau 1. Point d'état de capteur
Attribut d’objet Metasys Lecture/Écriture Description
ID d'objet -

Attribut d’identification de l’élément Boucle

32 caractères maximum, au format : LXXXDYYY.

XXX représente la boucle dans laquelle se trouve un élément. YYY représente la position d’un élément entre 001 et 250 dans la boucle.

Nom -

Nom convivial défini par l’utilisateur

400 caractères maximum. Par défaut, MCT génère un nom au même format que l'ID d'objet.

Description -

Description d’un élément

40 caractères maximum. Par exemple, Capteur 2 associé au groupe 1.

Données de configuration fabricant -

Utilisez les éléments de configuration suivants :

  • [1]20 : Type d'objet d’élément
  • [2]LXXXDYYY: Adresse de l'objet d’élément. XXX représente la boucle dans laquelle se trouve un élément. YYY représente la position d’un élément entre 001 et 250 dans la boucle.
Valeur actuelle R Indique si l’élément est dans un état d’alarme incendie. Une valeur de 0 indique un état normal. Une valeur de 1 indique un état d’alarme incendie.
Non fiable R Représente l’état d’erreur, non configuré et isolé de cet élément. Cet état est obtenu à partir de la valeur SHORTED spécifique à l’attribut non fiable.

Point de commande du capteur

Un point de commande de capteur représente l'objet de commande (isolement ou suppression d'isolement).

Tableau 2. Point de commande de capteur
Attribut d’objet Metasys Lecture/Écriture Description
ID d'objet -

Attribut d’identification de l’élément Boucle

32 caractères maximum, au format LXXXDYYYe.

XXX représente la boucle dans laquelle se trouve un élément. YYY représente la position d’un élément entre 001 et 250 dans la boucle.

Nom (400 caractères maximum) -

Nom convivial défini par l’utilisateur

400 caractères maximum. Par défaut, MCT génère un nom au même format que l'ID d'objet.

Description (40 caractères maximum) -

Description de l’élément

Par exemple, Capteur 2 associé au groupe 1.

Données de configuration fabricant -

Utilisez les éléments de configuration suivants :

  • [1]22 : Type d'objet de capteur
  • [2]LXXXDYYY: Adresse de l'objet d’élément. XXX représente la boucle dans laquelle se trouve un élément. YYY représente la position d’un élément entre 01 et 250 dans la boucle.
Valeur actuelle Lecture/Écriture

Indique si l'élément est isolé. Une valeur de 0 (activer) indique que l’élément n’est pas isolé. Une valeur de 1 (désactiver) indique que l’élément est isolé.

Non fiable R Réglé sur Vrai si le capteur n’est pas configuré.