Insertion d'une intégration VND dans SMP - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak 6.0 - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Brand
Metasys
Product name
Zettler MX Speak 6.0
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01
Language
Français (France)

Procédure

  1. Dans l’arborescence Tous les items du SMP, sélectionnez l’objet de moteur de réseau.
  2. Dans le menu Insérer, cliquez sur Intégration.
  3. Sur la page Sélectionner un type d'objet, sélectionnez l’intégration VND, puis cliquez sur Suivant.
  4. Dans la page Destination , cliquez sur Suivant.
  5. Sur la page Identifiant, saisissez un identifiant unique de l’intégration, par exemple Incendie. Cliquer sur Suivant.
  6. À la page Configurer, cliquer sur l’onglet Matériel.
  7. Dans le champ DLL fabricant , remplacez Vendor.so par libMXSpeakDriver.so (tous les moteurs NAE55 ou SNx avant la version 11.0.2) ou libMXSpeakDriver.so.signed pour les appareils SNx version 11.0.2 ou ultérieure. Le champ est sensible à la casse.
    Remarque : Changez le nom de fichier du pilote, qui passe de *.so à *.so.signed, lorsque vous mettez à niveau un appareil SNx vers la version 11.0.2 ou une version ultérieure.
    Figure 1. Page Configurer de l'Assistant d'insertion d'intégration

  8. Cliquer sur Suivant.
  9. Dans la fenêtre Résumé, cliquez sur Terminer.
  10. Dans la fenêtre Assistant Extension, cliquez sur Terminé.

Que faire ensuite

Le pilote MX Speak 6.0 de Zettler attribue des valeurs par défaut aux paramètres d'intégration. Voir Modification des paramètres d'intégration, puis suivez les étapes pour configurer les paramètres d’intégration nécessaires à votre installation.