Le pilote MX Speak 6.0 de Zettler prend en charge plusieurs représentations des zones et éléments de boucle dans un système Metasys ; il sélectionne l’option qui requiert le moins d’objets.
Si un objet d’isolement n’est pas défini, les zones et les éléments de boucle sont mappés à un objet BI, comme illustré à la Figure 1 et à la Figure 2. Cette configuration est adaptée à la surveillance.
Figure 1. Zone mappée à un unique objet BI dans Metasys

Figure 2. Élément de boucle mappé à un unique objet BI dans Metasys

Si un objet d’isolement est défini, il est mappé à un objet distinct dans, comme illustré à la Figure 3 et à la Figure 4. Si vous avez besoin de l'option de commande des centrales d'incendie, utilisez un objet BO pour les états d’isolement. Dans le cas contraire, utilisez un objet BI pour les états d’isolement.
Figure 3. Mappage de zones - variante B

Figure 4. Mappage d’éléments de boucle - variante B