Préparation d'un fichier d'importation à l'aide de MCT - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01

Procédure

  1. Dans le logiciel MCT, cliquez sur File > New.
  2. Dans la fenêtre New File - Type, cliquez sur Zettler Fire Integration (V6), puis sur Next.
  3. Dans la partie supérieure de la fenêtre Zettler Fire Integration, cliquez sur le bouton de points de suspension, puis localisez et sélectionnez le fichier d’exportation MZX Consys.
  4. Facultatif : Pour chaque type d’objet, saisissez le nouveau préfixe dans le champ Unique ID correspondant. Vous pouvez définir des préfixes pour des centrales, des zones, des détecteurs et des interfaces. Le nom des objets créés à l'aide de MCT comprennent ces préfixes, qui permettent d'identifier leur type.
  5. Cliquez sur Generate. MCT génère une arborescence d'objets qui s'affiche dans le panneau de droite.
    Figure 1. Fenêtre Zettler Fire Integration

    Tableau 1. Fonctions de la fenêtre Zettler Fire Integration
    Libellé Description
    1 Bouton de points de suspension
    2 Bouton Generate
    3 Exemple de dossier Sectors qui n’est pas obligatoire et dont vous devez décocher la case
    4 Exemple d'interface où le moteur de réseau est connecté
    5 Exemple d’interface où le moteur de réseau n’est pas connecté
    6 Exemple de champ Unique ID dans lequel vous définissez le préfixe de l’objet (dans cet exemple, une zone).
  6. Dans l’arborescence d’objets, développez chaque centrale et décochez la case Sectors. Les secteurs ne sont pas utilisés dans l'intégration actuelle.
  7. Décochez la case de tous les nœuds Interface autres que celui du moteur de réseau.
  8. Facultatif : Pour générer des objets de l’interface utilisateur Metasys, cliquez sur l'onglet Metasys UI, puis cochez la case Include Metasys UI objects.
    Remarque : Si vous générez des objets de l’interface utilisateur Metasys, utilisez SCT pour importer les données. Vous ne pouvez pas utiliser le SMP pour importer des objets de l’interface utilisateur Metasys.
  9. Cliquez sur OK.
  10. Pour générer un fichier .imp, cliquez sur File > Save As, puis enregistrez le fichier .imp. Vous avez aussi la possibilité d’insérer les données d’intégration directement dans une archive SCT. Voir Insertion de l'intégration dans une base de données SCT depuis MCT.