Insertion de l'intégration dans une base de données SCT depuis MCT - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si la version de la base de données d'archive SCT est 14.0 ou ultérieure, vous pouvez utiliser MCT pour insérer les données d'intégration directement dans la base de données.

Procédure

  1. Facultatif : Pour transférer les paramètres d'intégration de moteur de réseau vers la base de données d'archive, procédez à leur chargement dans SCT.
  2. Depuis MCT, dans le menu File, cliquez sur Insert into SCT Database.
  3. Saisissez un nom d’utilisateur et un mot de passe pour vous connecter à une installation de SCT.
  4. Cliquez sur Connect.
  5. Dans la liste Archives, sélectionnez la base de données d’archives.
  6. Dans la liste Integrations, sélectionnez l’objet d’intégration.
    Figure 1. Insertion des données d'intégration dans une base de données d'archive SCT
  7. Cliquez sur OK. Les objets sont créés à l'intérieur de l'intégration sélectionnée.