Importation d'un fichier .imp dans SMP ou SCT - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01

Procédure

  1. Dans le SMP ou SCT, sélectionnez l’objet d’intégration VND de Zettler dans l’arborescence All Items.
    Figure 1. Objet d’intégration dans SCT, SMP

  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet d’intégration, puis cliquez sur Importer l'intégration.
    Figure 2. Fenêtre Ouvrir

  3. Dans la fenêtre Ouvrir, sélectionnez le fichier imp, puis cliquez sur Ouvrir.
    Figure 3. Fenêtre Importer l'intégration

  4. Dans la fenêtre Importer l'intégration, cliquez sur Démarrer. La configuration du dispositif Zettler est ajoutée à l'objet VND.

Résultats

L'intégration contient désormais une structure de dispositif complète, qui inclut tous les points définis sur les centrales Zettler.