Utilisation de MCT pour la création de dispositifs et de points - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01

Il est possible de générer des dispositifs et des points de terrain à partir des informations que vous exportez des centrales d'incendie. Utilisez l'outil MZX Consys pour exporter un fichier qui contient des informations sur les centrales d'incendie et le réseau. Vous avez ensuite la possibilité d’utiliser MCT pour convertir le fichier exporté en données compatibles avec Metasys. Vous pouvez transférer les données directement de MCT vers une base de données d’archive SCT ou générer un fichier .imp à importer dans le SMP ou SCT.