Procédure
- Faites glisser le dispositif de terrain de l’arborescence All Items vers le panneau d’affichage.
- Cliquer sur l’onglet Matériel, puis sur Modifier.
- Dans la liste Vendor Configuration Data, cliquez sur le bouton des points de suspension.
-
Modifiez les paramètres selon vos besoins. Pour plus d'informations sur les paramètres, voir le tableau suivant :
Tableau 1. Paramètres de dispositif de terrain Paramètre Description [1] L’adresse du panneau. Vous pouvez saisir des valeurs comprises entre 1 et 99. Cette adresse correspond au numéro de nœud affiché dans l'outil MZX Consys. [2] Nombre de boucles. Vous pouvez saisir des valeurs comprises entre 1 et 240. Par exemple, si vous saisissez 4, le panneau utilise les boucles A, B, C et D. [3] Délai de temporisation du dispositif, en secondes. Saisissez une valeur en fonction du type de dispositif, comme suit :
- Superviseur : 120. Équivaut à 2 minutes
- Centrales d’incendie non-superviseur : 2100. Équivaut à 35 minutes
- Carte TLI : 0. Une valeur de 0 indique qu’aucun délai d’attente (temporisation) n’est appliqué pour ce nœud.
Si une centrale d'incendie ne peut pas envoyer des messages réguliers au réseau, réglez ce paramètre sur 0.
- Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Modifier liste.
- Cliquez sur Enregistrer.