Insertion manuelle de points de terrain - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une fois les étapes Insertion manuelle d'un appareil local et Modification d'un dispositif de terrain terminées, vous pouvez insérer manuellement des points de terrain qui représentent des zones (groupes), des capteurs, des secteurs et des états de centrales.

Procédure

  1. Dans l’arborescence Tous les items, sélectionnez le dispositif de terrain.
  2. Cliquez sur Insérer > Point.
  3. Dans la page Destination, cliquez sur Suivant.
  4. Dans la page Sélectionner le mode de définition, sélectionnez Manuel, sélectionnez le type de point à insérer, puis cliquez sur Suivant.
    Remarque : Vous pouvez insérer des points BI et BO uniquement dans une intégration MX Speak 6.0 de Zettler.
    Figure 1. Page Sélectionner le mode de définition de l’Assistant d'insertion de point

  5. Dans la page Vendor Reference, saisissez une référence unique à ce dispositif de terrain, puis cliquez sur Suivant.
    Figure 2. Page Sélectionnez la source de données de l’Assistant d'insertion de point

  6. Dans la page Identifiant, saisissez un identifiant unique à ce dispositif de terrain, puis cliquez sur Suivant.
    Figure 3. Page Identifiant de l’Assistant d'insertion de point

  7. Dans la page Configurer, cliquez sur Suivant pour accéder à la page Résumé, puis cliquez sur Terminer.
  8. Dans la fenêtre Assistant Extension, cliquez sur Terminé.

Que faire ensuite

Le pilote MX Speak 6.0 de Zettler attribue des valeurs par défaut aux paramètres d'intégration. Voir Modification d'un point de terrain, puis suivez les étapes pour configurer les paramètres d’intégration nécessaires à votre installation.