Insertion manuelle d'un appareil local - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01

Procédure

  1. Dans l’arborescence All Items du SMP, sélectionnez l’objet d’intégration.
  2. Dans le menu Insérer, cliquez sur Appareil local.
  3. Dans la page Destination, cliquez sur Suivant.
  4. Sur la page Sélectionner le mode de définition, sélectionnez Manuel.
  5. Dans le champ Vendor Reference, saisissez une référence unique dans cette intégration, puis cliquez sur Suivant.


  6. Dans la page Identifiant, saisissez un identifiant unique dans cette intégration, puis cliquez sur Suivant.


  7. Dans la page Configurer, cliquez sur Suivant.
  8. Dans la fenêtre Résumé, cliquez sur Terminer.
  9. Dans la fenêtre Assistant Extension, cliquez sur Terminé.
  10. Dans la fenêtre Extension d'appareil terrain, cliquez sur Terminé.

Que faire ensuite

Le pilote MX Speak 6.0 de Zettler attribue des valeurs par défaut aux paramètres d'intégration. Voir Modification d'un dispositif de terrain, puis suivez les étapes pour configurer les paramètres d’intégration nécessaires à votre installation.