Définition des zones dans SCT - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01

Pour obtenir des informations complètes sur la définition des zones dans SCT, voir la section Vue d’ensemble des zones de l'aide Metasys SCT Help (LIT-12011964). Les informations ci-dessous sont un résumé des informations contenues dans ce document.

Planifiez la configuration avant de configurer des zones et des équipements avec SCT. Prenez en compte le nombre et les types de zone, ainsi que la relation hiérarchique entre elles. Pour plus d’informations, voir la section Configuration de la planification des zones de l'aide Metasys SCT (LIT-12011964).

Remarque : Pour créer des plans d’étage dans l'interface utilisateur Metasys et afficher les informations sur les points, il suffit de définir des zones au niveau des bâtiments et des zones au niveau des étages.
Figure 1. Arborescence des zones

Pour définir des zones, procédez comme suit :

  1. Dans SCT, ouvrez l'archive qui inclut l'intégration.
  2. Cliquez sur Site > Config. MUI > Éditeur de l'arborescence Espaces.
  3. Dans Éditeur de l'arborescence Espaces, cliquez sur Modifier.
  4. Sélectionnez l'objet de site dans l'arborescence.
  5. Cliquez sur le bouton Nouveau dossier afin de créer un objet de zone.
  6. Cliquez sur le signe plus à côté de l'objet de site pour développer le nœud du site.
  7. Cliquez sur l'objet de zone. Le premier objet de zone ajouté est un objet générique parent.
  8. Sélectionnez l'objet de zone générique parent pour modifier ses attributs.
  9. Continuez à ajouter des zones. Pour obtenir un exemple de hiérarchie des types d’objet de zone, voir Figure 1. Pour ajouter un objet de zone imbriqué sous un objet de zone, sélectionnez l’objet de zone dans l’arborescence et cliquez sur le bouton Nouveau dossier.
  10. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des objets de zone dans l’arborescence, cliquez sur Enregistrer.