Attribution d'équipements aux zones - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour obtenir des informations complètes sur la définition des zones dans SCT, voir la section Attribution de zones desservies par des relations d'équipements de l'aide Metasys SCT (LIT-12011964). Les informations ci-dessous sont un résumé des informations contenues dans ce document.

Remarque :
  • L'attribution d’équipements à des zones à chaque étage permet de simplifier la création des graphiques dans l’interface utilisateur Metasys en ligne ou hors ligne.
  • Les définitions des équipements sont incluses lorsque vous importez des données dans SCT depuis MCT.

Pour définir la répartition des équipements dans les zones, suivez les étapes suivantes :

Procédure

  1. Dans SCT, ouvrez l'archive qui inclut l'intégration.
  2. Dans le menu Affichage, cliquez sur Disposition de fenêtre, puis sur Deux fenêtres verticales.
  3. Dans l’arborescence Équipement, sélectionnez le dossier de plus bas niveau qui contient les objets d’équipement, puis, dans le menu Requête, cliquez sur Recherche globale. La Visionneuse de recherche globale s’ouvre dans le panneau de gauche.
  4. Dans le menu Site, cliquez sur Modifier l'arborescence Espaces. Éditeur de l'arborescence Espaces s’ouvre dans le panneau de droite.
    Figure 1. Disposition de l'interface de SCT pour ajouter des équipements aux zones
  5. Dans l’Éditeur de l'arborescence Espaces, cliquez sur Modifier.
  6. Dans l’Éditeur de l'arborescence Espaces, sélectionnez la zone à laquelle vous souhaitez ajouter un équipement.
  7. Dans la Visionneuse de recherche globale, saisissez une valeur de recherche correspondant à l’équipement que vous souhaitez ajouter dans le champ textuel Nom d’objet. Utilisez le caractère générique (*) pour rechercher des correspondances partielles. Par exemple, saisissez *1er*pour rechercher l’occurrence 1er n’importe où dans un nom d’objet. Cette occurrence doit inclure les objets nommés balcon au 1er étage, chambre 107 au 1er étage et cuisine au 1er étage.
  8. Cliquez sur Rechercher.
  9. Dans Résultats de la recherche, sélectionnez les objets d’équipement que vous souhaitez ajouter à une zone.
  10. Faites glisser les objets d’équipement sélectionnés dans la Visionneuse de recherche globale vers la valeur de l’attribut Desservi par dans l’Éditeur de l'arborescence Espaces.
    Figure 2. Attribution d'équipements aux zones
  11. Répétez les étapes 6 à 10 pour des équipements et des zones supplémentaires.
  12. Une fois que vous avez terminé la configuration des équipements et des zones, dans l’Éditeur de l'arborescence Espaces, cliquez sur Enregistrer.