Configuration de l'intégration de l’interface utilisateur Metasys - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01

Vous pouvez afficher les information des centrales d’incendie ZETTLER dans l'interface utilisateur Metasys. Pour utiliser l'interface utilisateur Metasys, vous avez besoin d’un serveur Metasys. Pour configurer l'intégration de l’interface utilisateur Metasys, procédez comme suit :

  1. Si vous utilisez le SMP pour créer l'intégration, effectuez un téléchargement dans SCT afin de transférer les paramètres d'intégration du moteur de réseau vers la base de données d'archive.
  2. Définissez des zones dans SCT. Voir Définition des zones dans SCT.
  3. Attribuez des équipements aux zones. Voir Attribution d'équipements aux zones.
  4. Effectuez un téléchargement pour enregistrer les modifications apportées aux appareils.