Raccordement du câble au moteur de réseau - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Mise en service d’un moteur de réseau pour l’intégration MX Speak 6.0 de Zettler

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2022-12-01

Pour connecter le moteur de réseau et la centrale d’incendie Zettler, branchez un câble DB9 femelle - RJ11 mâle, comme indiqué à la Figure 1. Pour un NAE55, branchez l’extrémité DB9 du câble au port série RS-232 du moteur de réseau.

Figure 1. Câble à utiliser avec un NAE55

Sur un SNE et un SNC, connectez l’extrémité DB9 du câble à un adaptateur USB-RS-232, puis branchez le câble USB à un clé USB sur le moteur de réseau, comme indiqué à la Figure 2.

Figure 2. Câbles à utiliser avec un SNC ou un SNE

Tableau 1. Composants de connexion
Libellé Description
1 USB-A : à connecter au SNC ou au SNE
2 USB mini-B 5 broches
3 Adaptateur USB - RS-232 certifié (ACC-USBRS232-0)
4 RS-232 DB9 femelle : à connecter au NAE55 ou à l'adaptateur USB-RS-232
5 RJ11 : voir les sections suivantes pour connaître les possibilités de connexion.