Pour connecter le moteur de réseau et la centrale d’incendie Zettler, branchez un câble DB9 femelle - RJ11 mâle, comme indiqué à la Figure 1. Pour un NAE55, branchez l’extrémité DB9 du câble au port série RS-232 du moteur de réseau.
Figure 1. Câble à utiliser avec un NAE55

Sur un SNE et un SNC, connectez l’extrémité DB9 du câble à un adaptateur USB-RS-232, puis branchez le câble USB à un clé USB sur le moteur de réseau, comme indiqué à la Figure 2.
Figure 2. Câbles à utiliser avec un SNC ou un SNE

Libellé | Description |
---|---|
1 | USB-A : à connecter au SNC ou au SNE |
2 | USB mini-B 5 broches |
3 | Adaptateur USB - RS-232 certifié (ACC-USBRS232-0) |
4 | RS-232 DB9 femelle : à connecter au NAE55 ou à l'adaptateur USB-RS-232 |
5 | RJ11 : voir les sections suivantes pour connaître les possibilités de connexion. |