Ajout du système ARS (Advanced Reporting System) Metasys à un ADS/ADX existant - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX25SQL-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX50U-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Brand
Metasys
Product name
Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active
Language
Français (France)
Remarque : Quand vous installez ou mettez à niveau un ordinateur ADS ou ADX, vous pouvez ajouter la prise en charge du système ARS (Advanced Reporting System) Metasys durant la séquence d’installation normale si les logiciels ADX (ou ADX mis à niveau à partir d’un ADS) et SQL Server sont pris en charge par le logiciel Metasys avec SQL Server Reporting Services. Une fois que vous avez installé ADX sans le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys, vous ne pouvez plus revenir en arrière et ajouter la prise en charge du système ARS (Advanced Reporting System) Metasys sans réinstaller le logiciel ADX. De manière similaire, une fois que vous avez installé le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys, il n’est plus possible de le désinstaller séparément en utilisant la procédure Ajouter ou supprimer des programmes de Windows.

En cas de doute, mettez à niveau l’ensemble du système et ajoutez le logiciel SQL Server pris en charge par le logiciel Metasys avec SQL Server Reporting Services (SSRS) et un ADX prenant en charge le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys. Pour les instructions à suivre, reportez-vous au document ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) .

Pour ajouter le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys à un ADS ou un ADX existant :

  • Pour ADS, effectuez une mise à niveau vers ADX, puis sélectionnez l'option de système ARS (Advanced Reporting System) Metasys pendant l'installation. Pour les instructions à suivre, reportez-vous au document SQL Server Software Installation and Upgrade Guide (LIT-12012240) .
  • Pour un ADX :

    • Si vous utilisez une version du logiciel SQL Server sans SQL Server Reporting Services :

      1. Sauvegardez toutes les bases de données d'archive et historiques : JCIAuditTrails, JCIEvents, JCIHistorianDB, JCIReportingDB, SpacesAuthorization et JCIItemAnnotation.
      2. Désinstallez le logiciel ADX en utilisant Ajouter ou supprimer un programme ou Désinstaller un programme. Ne conservez pas les bases de données Metasys.
      3. Désinstallez le logiciel SQL Server, redémarrez l'ordinateur, puis réinstallez le logiciel SQL Server avec le Service Pack pris en charge, en veillant à ajouter le composant Reporting Services.
      4. Installez le logiciel ADX avec la prise en charge du système ARS (Advanced Reporting System) Metasys.
      5. Restaurez toutes les bases de données d'archive et historiques.
    • Si vous utilisez le logiciel SQL Server avec Reporting Services, désinstallez le logiciel ADX en utilisant Ajouter ou supprimer des programmes ou Désinstaller un programme (en conservant les bases de données), puis réinstallez le logiciel ADX avec la prise en charge du système ARS (Advanced Reporting System) Metasys. Si vous possédez un ADX fractionné, vérifiez que les composants du logiciel SQL Server sont installés correctement sur tous les ordinateurs. La base de données SCT peut utiliser toute version du logiciel SQL Server prise en charge par le logiciel Metasys.

Pour les étapes d’installation d’un ADX avec prise en charge du système ARS (Advanced Reporting System) Metasys, reportez-vous à la section Logiciel Metasys Server.