Licences - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active

Metasys Server a besoin d’une licence de logiciel pour son produit de base. Une application appelée Software Manager, installée avec le logiciel Metasys Server, gère les licences du logiciel Metasys sur un ordinateur. Nous recommandons d’activer la licence du logiciel Metasys Server immédiatement après son installation. L’API de surveillance et de régulation Metasys est également installée avec Metasys Server. Il s'agit d’une fonction en option qui doit être achetée et dont la licence doit être activée séparément. En revanche, l’interface utilisateur Metasys ne requiert pas de licence distincte. Pour plus d’informations sur l’activation des licences, reportez-vous à l'aide Starting a license activation du document Software Manager Help (LIT-12012389).