Prise en main - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX25SQL-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX50U-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Brand
Metasys
Product name
Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active
Language
Français (France)

Le programme d’installation Metasys Server est un utilitaire complet qui installe Metasys Server, les composants tiers requis par le logiciel Metasys Server et de nombreux composants Microsoft® Windows® requis par le système Metasys. Les tableaux suivants dressent la liste des composants installés par le programme d’installation de Metasys Server, à moins qu'ils ne soient déjà présents. Pour les logiciels énumérés sous la colonne Composants et produits NON installés, utilisez les programmes d’installation respectifs pour ajouter ces composants et applications.

Tableau 1. Composants installés et non installés par l'installation de Metasys Server

Composants Windows® installés

Produits Metasys installés

Composants et produits NON installés

  • Microsoft Internet Information Services (IIS)
  • Microsoft .NET Framework 4.7.2
  • Bibliothèques Microsoft Visual C++ Runtime
  • Microsoft Message Queuing (MSMQ)
  • Microsoft SQL Server® 2017 Express CU17 64 bits (ADS uniquement)
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1
  • ADS (Application and Data Server) ou ADX (Extended Application and Data Server) version 11.0
  • Interface utilisateur Metasys version 5.0
  • API de surveillance et de régulation
  • Launcher 2.0
  • Système ARS (Advanced Reporting System) Metasys (ADX uniquement)
  • Gestionnaire d’activation de logiciel version 3.0
  • Bases de données système Metasys
  • Logiciel SQL Server (version complète)
  • SQL Server Management Studio Express
  • SCT (System Configuration Tool)
  • MVE (Metasys for Validated Environments)
  • Energy Essentials
  • Metasys Export Utility
  • Metasys Database Manager
Remarque : L'installation de Metasys Server tente d’installer le composant Microsoft .NET Framework 3.5.1. Si l’ordinateur sur lequel vous installez Metasys Server n’a pas accès aux mises à jour de Windows, l’installation de ce composant échoue. Dans ce cas, installez .NET Framework 3.5.1 manuellement.

Le tableau suivant dresse la liste des composants tiers installés par le programme d’installation de Metasys Server version 11.0.

Tableau 2. Composants tiers installés par l'installation de Metasys Server
Composants tiers Brève description

Erlang OTP 20 (9.0)

Composant requis pour la fonctionnalité RabbitMQ

RabbitMQ Server 3.7.3

RabbitMQ est un bus de service utilisé pour envoyer des messages de notification à d'autres services, qui est utilisé pour la communication interprocessus (messages) sur le serveur.

Set Rate Limits

Module IIS qui applique une limitation de débit aux appels d’API Metasys. Ce module et ces paramètres ne s'appliquent pas à SMP ni à MUI.