|
Système d'exploitation pris en charge |
Options de base de données prises en charge |
|---|---|
|
Windows® Server® 2019 (version 1803 ou ultérieure) (64 bits) Windows® Server® 2016 avec Mise à jour (KB4512495) (64 bits) |
SQL Server® 2019 (64 bits) SQLServer® 2017 avec CU17 (64-bit) SQLServer® 2016 avec SP2 CU10 (64 bits) SQLServer® 2014 avec SP3 CU4 (64 bits) |
Utilisez les étapes du tableau suivant pour effectuer une mise à niveau hors place de Metasys Server et SCT sur un ordinateur doté d'un système d'exploitation de serveur. Ces étapes supposent qu'aucun logiciel Metasys n’est actuellement installé sur l’ordinateur.
|
Étape |
Action |
Étapes de référence ou supplémentaires |
|---|---|---|
|
1. |
Vérifiez que l'ordinateur prévu pour le logiciel Metasys Server exécute l’un des systèmes d'exploitation Windows Server pris en charge suivants :
|
Ouvrez une fenêtre d’invite de commande et exécutez la commande msinfo32. Vérifiez la version par rapport à la liste suivante :
|
|
2. |
Vérifiez que le nom de l'ordinateur pour Metasys Server est valide. |
Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Système et sécurité > Système et vérifiez que le nom de l’ordinateur affiché dans la fenêtre remplit les critères suivants :
|
|
3. |
Configurez le pare-feu Windows pour garantir l'ouverture des ports requis par le logiciel Metasys. |
Reportez-vous à la section Configuration du pare-feu Windows. |
|
4. |
Si vous installez le logiciel Metasys Server sur un ordinateur de langue anglaise, allez directement à l’étape suivante. Si vous installez le logiciel Metasys Server sur un ordinateur qui fonctionne dans une langue autre que l’anglais, vous devez définir les paramètres régionaux de l’ordinateur et la langue par défaut utilisée par la base de données de SQL Server sur les mêmes valeurs que la langue par défaut du site. |
Reportez-vous à la documentation de Microsoft et à la section Installation de Metasys Server pour une langue autre que l'anglais. |
|
5. |
Si l’ordinateur possède plusieurs cartes réseau, configurez la carte réseau que le logiciel Metasys Server doit utiliser. |
Reportez-vous à la section Configuration de cartes réseau supplémentaires. |
|
6. |
Installez Microsoft .NET Framework 3.5 s’il n’est pas déjà installé sur l'ordinateur. |
Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Le gestionnaire de serveurs s'affiche. Utilisez l'assistant d’ajout de rôles et de fonctionnalités du gestionnaire de serveurs pour ajouter les fonctionnalités .NET Framework 3.5 et les composants Activation HTTP. Sous certains systèmes d’exploitation de serveur, Activation HTTP peut être listé sous Services WCF. |
|
7. |
Installez sur l’ordinateur une version du logiciel SQL Server Standard ou Enterprise que le système Metasys prend en charge. Installez ces composants : Database Engine Services, Reporting Services et Management Tools. |
Reportez-vous au document SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
|
8. |
Vérifiez que Reporting Services est configuré correctement sur l'ordinateur. |
Reportez-vous à la section Verifying SQL Server Reporting Services Configuration du document SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
|
9. |
Installez les fichiers de prise en charge sur l'ordinateur si vous envisagez de proposer le Portail de gestion du site dans d'autres langues que l'anglais. |
Reportez-vous à l’Appendix: Reporting Services Language Support for Metasys Advanced Reporting System du document SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
|
10. |
Téléchargez et sauvegardez toutes les bases de données d’archive de l’ADS/ADX et des moteurs de réseau sur le SCT existant. Veillez à sélectionner l’option Include Security pour le téléchargement sur le serveur. |
Reportez-vous à la section Database Uploading, Downloading, and Synchronization de l'aide Metasys SCT Help (LIT-12011964) ou du document SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) relatif à la version actuelle (et non à la nouvelle version). |
|
11. |
Transmettez tous les échantillons de tendances provenant de chaque moteur de réseau au directeur de site (ADS/ADX) en utilisant la commande Acheminer les échantillons de chaque moteur. Cette étape garantit que le directeur de site dispose de tous les échantillons possibles avant que vous ne commenciez la mise à niveau. Patientez quelques minutes pour vous assurer que tous les échantillons ont été transmis. |
Reportez-vous à l'aide Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) pour toute information sur la commande Acheminer les échantillons. |
|
13. |
Arrêtez le service Metasys III Device Manager sur l’ordinateur ADS/ ADX. Cette action empêche la collecte de nouveaux audits, alarmes, tendances et annotations pendant que vous effectuez la mise à niveau. Si le client peut accepter la perte de données d'échantillon durant une mise à niveau, vous pouvez passer directement à l'étape suivante. |
Cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches de Windows et lancez le Gestionnaire des tâches. Cliquez sur l’onglet Services. Localisez un service appelé Metasys III Device Manager. Sélectionnez ce service, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Arrêter le service. Le service Metasys III Device Manager s'arrête. |
|
12. |
Effectuez une sauvegarde complète de toutes les bases de données historiques de l’ordinateur ADS/ADX avec Metasys Database Manager. Si la version du système à mettre à niveau est la version 8.0 ou 8.1, après la sauvegarde des bases de données historiques, utilisez SQL Server Management Studio pour sauvegarder la base de données SpacesAuthorization. |
Reportez-vous à la section Backing Up a Database de l'aide Metasys Database Manager Help (LIT-12011202) . |
|
13. |
Effectuez une copie de chaque fichier de sauvegarde de base de données historique et archivez le fichier de sauvegarde. Stockez les fichiers sur un support amovible (par exemple, une clé USB ou un DVD). |
Utilisez l’Explorateur Windows pour préparer et archiver les copies des fichiers. |
|
14. |
Sélectionnez l'action appropriée :
|
|
|
15. |
Si vous effectuez une mise à niveau hors place, suivez les étapes sur la droite. |
|
|
16. |
Installez le logiciel Metasys Server 11.0. |
Reportez-vous à la section Logiciel Metasys Server. |
|
17. |
Activez les licences du logiciel ADS/ADX à l'aide du gestionnaire d’activation de logiciel. |
Reportez-vous à l'aide Software Manager Help (LIT-12012389). |
|
18. |
À ce stade, installez tous les autres logiciels Metasys version 11.0, y compris Metasys Export Utility et Energy Essentials, et activez les licences. |
Reportez-vous aux documentations d'installation correspondantes. Pour plus d’informations sur l'activation des licences, reportez-vous à l'aide Software Manager Help (LIT-12012389). |
|
19. |
Démarrez Launcher sur l’ordinateur et lancez le Portail de gestion du site (SMP) pour l’ADS/ADX mis à niveau. |
Reportez-vous au document Launcher Tool Help (LIT-12011742) . |
|
20. |
Pour vérifier le fonctionnement de l’ADS/ADX, connectez-vous à celui-ci avec le nom d’utilisateur et le mot de passe MetasysSysAgent. |
Reportez-vous à la section Démarrage des interfaces utilisateur. |
|
21. |
Démarrez Launcher sur l’ordinateur et ajoutez un profil pour Metasys SCT. |
Reportez-vous au document Launcher Tool Help (LIT-12011742) . |
|
22. |
Connectez-vous à SCT 14.0 et ouvrez la base de données d'archive. Laissez SCT mettre la base de données à niveau vers la version 14.0. |
Reportez-vous au document Metasys SCT Help (LIT-12011964) . |
|
23. |
Sélectionnez l'action appropriée :
|
Reportez-vous au document Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) . |
|
24. |
Téléchargez la base de données d'archive du directeur de site depuis SCT 14.0 vers le directeur de site ADS/ADX, en veillant à cliquer sur Inclure la sécurité. Lorsque vous êtes invité à saisir les identifiants ADS/ADX, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe MetasysSysAgent. Si la connexion à l’ADS/ADX échoue, cliquez sur l'onglet Effacer la base de données de sécurité, puis sur Prêt pour l’effacement. L'appareil est mis à niveau, mais la base de données de sécurité est supprimée de l'archive. |
Reportez-vous à la section Database Uploading, Downloading, and Synchronization de l'aide Metasys SCT Help (LIT-12011964) pour plus d’informations sur le téléchargement. |
|
25. |
(FACULTATIF) Si vous voulez déplacer les bases de données historiques de Metasys maintenant, utilisez SQL Management Studio pour les amener à l’emplacement de votre choix. |
Reportez-vous à la section Déplacement des bases de données historiques de Metasys vers un emplacement personnalisé. |
|
26. |
Mettez à niveau les moteurs de réseau que vous voulez mettre à niveau vers la version 11.0.
Remarque : Si vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 5.2 ou d'une version ultérieure, vous n'avez pas à mettre à jour tous les appareils vers la version la plus récente (à l'exception du directeur de site). SCT 14.0 prend en charge les appareils de différentes versions de Metasys à partir de la version 5.2.
|
Reportez-vous aux aides NAE Update Tool Help (LIT-12011524) et Metasys SCT Help (LIT-12011964) . |
|
27. |
Si vous avez mis à niveau les moteurs de réseau vers la version 11.0, utilisez SCT 14.0 pour télécharger la base de données d'archive de chaque moteur de réseau, en téléchargeant d’abord le directeur de site (si un moteur de réseau est utilisé en tant que directeur de site). Le téléchargement restaure également la base de données de sécurité. Une fois le téléchargement terminé, émettez la commande Réinitialiser l'appareil pour chaque appareil de catégorie N40 (NxE35, NIE39, NxE45, NIE49, NxE25 ou NIE29) afin de garantir que la base de données de sécurité est archivée dans la mémoire non volatile. Cette étape est une nouveauté de la version 8.0, mais elle n’est pas nécessaire pour les autres moteurs de réseau (par exemple, NxE55, NxE59, SNE et SNC). |
Reportez-vous à la section Database Uploading, Downloading, and Synchronization de l'aide Metasys SCT Help (LIT-12011964) pour plus d’informations sur le téléchargement. |
|
28. |
Créez une sauvegarde complète de l'image du disque dur de l'ordinateur sur un support externe (facultatif mais recommandé). |
Reportez-vous à la documentation fournie avec le logiciel de sauvegarde de votre système d'exploitation. |