Ordinateur SCT - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active

Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) pour plus d’informations sur les plateformes prises en charge et pour installer SCT.

Utilisez les étapes du tableau suivant pour mettre à niveau le logiciel SCT sur un système Metasys fractionné.

Tableau 1. Mise à niveau de SCT sur un autre ordinateur que le serveur Metasys fractionné (hors place)

Étape

Action

Étapes de référence ou supplémentaires

1.

Téléchargez et sauvegardez toutes les bases de données d’archive de l’ADS/ADX et des moteurs de réseau sur le SCT existant. Veillez à sélectionner l’option Include Security pour le téléchargement sur le serveur.

Reportez-vous à la section Database Uploading, Downloading, and Synchronization de l'aide Metasys SCT Help (LIT-12011964) ou du document SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) relatif à la version actuelle (et non à la nouvelle version).

2.

Transmettez tous les échantillons de tendances provenant de chaque moteur de réseau au directeur de site (ADS/ADX) en utilisant la commande Acheminer les échantillons de chaque moteur. Cette étape garantit que le directeur de site dispose de tous les échantillons possibles avant que vous ne commenciez la mise à niveau. Patientez quelques minutes pour vous assurer que tous les échantillons ont été transmis.

Reportez-vous à l'aide Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) pour toute information sur la commande Acheminer les échantillons.

3.

Arrêtez le service Metasys III Device Manager sur l’ordinateur ADS/ ADX. Cette action empêche la collecte de nouveaux audits, alarmes, tendances et annotations pendant que vous effectuez la mise à niveau. Si le client peut accepter la perte de données d'échantillon durant une mise à niveau, vous pouvez passer directement à l'étape suivante.

Cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches de Windows et lancez le Gestionnaire des tâches. Cliquez sur l’onglet Services. Localisez un service appelé Metasys III Device Manager. Sélectionnez ce service, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Arrêter le service. Le service Metasys III Device Manager s'arrête.

4.

Créez une sauvegarde complète de l'image du disque dur de l'ordinateur sur un support externe avant toute mise à niveau du logiciel Metasys (facultatif mais recommandé).

Reportez-vous à la documentation fournie avec le logiciel de sauvegarde de votre système d'exploitation.

5.

Désinstallez la version actuelle de Metasys Launcher de l’ordinateur SCT et de tous les clients qui se connectent à ADS/ADX .

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités. Sélectionnez Johnson Controls - Launcher dans la liste des programmes et cliquez sur Désinstaller.

6.

Sélectionnez l'action appropriée :
  • Si la version du site est la version 7.0 ou une version antérieure, désinstallez NAE Update Tool s’il est présent. Cette étape de désinstallation est obligatoire avant d'installer ou d'effectuer une mise à niveau vers la nouvelle version de SCT.
  • Si la version du site est la version 8.0 ou une version ultérieure, passez directement à l'étape suivante.

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités. Sélectionnez le programme dans la liste et cliquez sur Désinstaller.

7.

Sélectionnez l'action appropriée :
  • Si vous avez SCT 7.x à 10.x ou SCT 11.1 à 13.x , passez directement à l'étape suivante.
  • Si vous avez SCT version 6.5.x ou antérieure, ou SCT 11.0, suivez les étapes sur la droite pour enregistrer manuellement tous les utilisateurs de SCT.
  1. Connectez-vous à SCT et ouvrez l'outil Administration de sécurité (Outils > Administrateur).
  2. Dans Administration de sécurité, enregistrez tous les rôles SCT, comptes d'utilisateur locaux et comptes d'utilisateur Active Directory que vous voulez recréer dans le SCT mis à niveau. Tous les rôles personnalisés et comptes d’utilisateur SCT seront perdus lorsque vous désinstallerez SCT à l'étape suivante.
  3. Pour pouvoir les rappeler facilement par la suite, vous trouverez sans doute pratique d'utiliser la fonction d'impression d'écrans de l'ordinateur pour capturer les droits d'accès des utilisateurs et d'autres informations pour chaque rôle.

8.

Sélectionnez l'action appropriée :
  • Si vous avez SCT version 6.5.x ou antérieure, passez directement à l'étape suivante.
  • Si vous avez SCT 7.0 à 13.1 , suivez les étapes sur la droite.
  • Si vous avez SCT 13.2 ou 13.3, mettez-le à niveau vers SCT 14.0.Activez ensuite les licences du logiciel SCT 14.0 avec le gestionnaire d’activation de logiciel. Pour plus de détails, reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .
  1. Désinstallez le logiciel SCT 7.0 à 13.1 existant. Pour conserver la base de données de sécurité SCT, veillez à désélectionner la case permettant de supprimer les bases de données. Pour plus d’informations, reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

  2. Installez SCT 14.0.Activez ensuite les licences du logiciel SCT 14.0 avec le gestionnaire d’activation de logiciel. Pour plus d’informations, reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

9.

Sélectionnez l'action appropriée :
  • Si vous avez SCT version 7.0 ou ultérieure, passez directement à l'étape suivante.
  • Si vous avez SCT version 6.5.x ou antérieure, suivez les étapes sur la droite.
  1. Désinstallez le logiciel SCT version 6.5.x ou antérieure existant. Les bases de sonnées de sécurité SCT et ADS/ADX ne sont pas séparées aux versions 6.5.x et antérieures, donc l’option de mise à niveau de SCT n’est pas disponible. Reportez-vous à la section Uninstalling SCT du document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

  2. Installez le logiciel SCT 14.0 et activez les licences. Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

10.

Démarrez SCT depuis Launcher ou utilisez le raccourci Metasys SCT. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe MetasysSysAgent. Le processus de connexion peut être un peu plus long que d'habitude.

Reportez-vous au document Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

11.

Sélectionnez l'action appropriée :
  • Si vous avez mis SCT à niveau de la version 7.x ou 11.1 vers la version 14.0, passez à l’étape suivante.
  • Si vous avez mis SCT à niveau de la version 6.5.x, d’une version antérieure ou de la version 11.0 vers la version 14.0, lancez SCT. Ouvrez l'outil Administration de sécurité (Outils > Administrateur). Dans Administration de sécurité, recréez tous les rôles, comptes d'utilisateur et comptes d'utilisateur Active Directory qui étaient présents dans l'ancienne version de SCT (ou créez un nouvel ensemble limité d'utilisateurs de SCT). Si vous avez effectué des captures d'écran des rôles et utilisateurs de SCT dans une étape précédente, aidez-vous de ces écrans pour ajouter des rôles et des comptes d'utilisateur dans SCT.

Reportez-vous au document Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) .

12.

Créez une sauvegarde complète de l'image du disque dur de l'ordinateur sur un support externe (facultatif mais recommandé).

Reportez-vous à la documentation fournie avec le logiciel de sauvegarde de votre système d'exploitation.

13.

Allez à la section suivante pour mettre à niveau le serveur de base de données de l'ADX fractionné.

Allez à la section Serveur de base de données.