Mise à niveau hors place de Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX25SQL-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX50U-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Brand
Metasys
Product name
Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active
Language
Français (France)

Cette section contient les étapes à suivre pour effectuer une mise à niveau hors place du logiciel ADS ou ADX vers Metasys Server 10.1. Une mise à niveau hors place s'impose dans les deux cas de figure suivants : (1) vous devez reformater l’ordinateur exécutant actuellement le système Metasys pour installer un nouveau système d'exploitation Windows pris en charge avant d’effectuer une mise à niveau ou (2) vous devez déplacer le système Metasys actuel vers un autre ordinateur ou une autre machine virtuelle pendant la mise à niveau. Avant de mettre Metasys Server 10.1 à niveau, relisez la section Liste de vérification avant intervention pour les nouvelles installations et les mises à niveau et le Considérations sur la mise à niveau hors place.

Quel logiciel Metasys Server mettez-vous à niveau ?
ADS unifié Choisissez de mettre à niveau Metasys Server sur un système d’exploitation d’ordinateur de bureau.
ADS unifié avec SCT Choisissez de mettre à niveau Metasys Server et SCT sur un système d’exploitation d’ordinateur de bureau.
ADX unifié Choisissez de mettre à niveau Metasys Server sur un système d’exploitation de serveur.
ADX unifié avec SCT Choisissez de mettre à niveau Metasys Server et SCT sur un système d’exploitation de serveur.
ADX fractionné avec SCT Choisissez de mettre à niveau Metasys Server et SCT sur une configuration fractionnée. Dans une configuration ADX fractionnée, le composant de base de données est installé sur un seul système de serveur, le composant Web/d’application est installé sur un autre système d’exploitation de serveur et SCT est installé sur un système d’exploitation de serveur ou d’ordinateur de bureau.