Système d'exploitation pris en charge |
Options de base de données prises en charge |
---|---|
Windows® Server® 2019 (version 1803 ou ultérieure) (64 bits) Windows® Server® 2016 avec Mise à jour (KB4512495) (64 bits) |
SQL Server® 2019 (64 bits) SQLServer® 2017 avec CU17 (64-bit) SQLServer® 2016 avec SP2 CU10 (64 bits) SQLServer® 2014 avec SP3 CU4 (64 bits) |
Utilisez les étapes du tableau suivant pour mettre à niveau le composant de base de données de l’ADX sur un système Metasys fractionné.
Étape |
Action |
Étapes de référence ou supplémentaires |
---|---|---|
1. |
Vérifiez que la version actuellement installée de SQL Server est prise en charge par la nouvelle version du logiciel Metasys. Si nécessaire, appliquez le Service Pack et la mise à jour cumulative les plus récents. |
Reportez-vous à la section Vérification de la prise en charge de la version du logiciel SQL Server installé sur l’ordinateur. |
2. |
Installez Metasys Database Manager version 11.0. Les versions de Metasys Database Manager et Metasys Server doivent être les mêmes. |
Reportez-vous au document Metasys Database Manager Installation Guide (LIT-12011553) . |
3. |
(FACULTATIF) Si le serveur doit être conforme à la norme FIPS, activez le mode FIPS et installez le composant Metasys FIPS. |
Reportez-vous à la section Activation et installation du composant FIPS. |
4. |
Créez une sauvegarde complète de l'image du disque dur de l'ordinateur sur un support externe (facultatif mais recommandé). |
Reportez-vous à la documentation fournie avec le logiciel de sauvegarde de votre système d'exploitation. |
5. |
Allez à la section suivante pour mettre à niveau le serveur Web/d'application de l'ADX fractionné. |
Allez à la section Serveur Web/d'application. |