Mise à niveau en place de Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active

Cette section contient les étapes à suivre pour effectuer une mise à niveau en place du logiciel ADS ou ADX vers Metasys Server 11.0. Une mise à niveau en place permet de mettre à niveau un système Metasys existant sur le même ordinateur en utilisant la même version du logiciel SQL Server ou une version mise à niveau. (La mise à niveau s'applique aussi si vous devez mettre à jour le logiciel SQL Server vers un nouveau Service pack.) Avant de mettre Metasys Server 11.0 à niveau, relisez la section Liste de vérification avant intervention pour les nouvelles installations et les mises à niveau et le Tableau 1.

Quel logiciel Metasys Server mettez-vous à niveau ?
ADS unifié Choisissez de mettre à niveau Metasys Server sur un système d’exploitation d’ordinateur de bureau.
ADS unifié avec SCT Choisissez de mettre à niveau Metasys Server et SCT sur un système d’exploitation d’ordinateur de bureau.
ADX unifié Choisissez de mettre à niveau Metasys Server sur un système d’exploitation de serveur.
ADX unifié avec SCT Choisissez de mettre à niveau Metasys Server et SCT sur un système d’exploitation de serveur.
ADX fractionné avec SCT Choisissez de mettre à niveau Metasys Server et SCT sur une configuration fractionnée. Dans une configuration ADX fractionnée, le composant de base de données est installé sur un seul système de serveur, le composant Web/d’application est installé sur un autre système d’exploitation de serveur et SCT est installé sur un système d’exploitation de serveur ou d’ordinateur de bureau.