Vérification de la prise en charge de la version du logiciel SQL Server installé sur l’ordinateur - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX25SQL-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX50U-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Brand
Metasys
Product name
Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active
Language
Français (France)
  1. Ouvrez l'outil SQL Server Configuration Manager.
    Remarque : Si vous ne voyez aucune version de Microsoft SQL Server sur votre ordinateur, vous ne possédez pas ce logiciel requis. Suivez les instructions de ce document pour installer une version prise en charge du logiciel SQL Server.
  2. Dans le volet de gauche, sélectionnez Services SQL Server. Dans le volet de droite, cliquez deux fois sur le nom d’instance SQL Server.
  3. Cliquez sur l’onglet Avancé et faites défiler la page vers le bas jusqu’à la ligne Version.
  4. Si la version correspond à l’un des numéros de version listés, la version installée du logiciel SQL Server ou SQL Server Express est prise en charge. Vérifiez que le numéro de version correspond aux versions suivantes ou à des versions ultérieures :
    • 15.0.2000.5: SQL Server® 2019 (64 bits) ;
    • 14.0.3238.1: SQLServer® 2017 avec CU17 (64-bit) ;
    • 13.0.5492.2: SQLServer® 2016 avec SP2 CU10 (64 bits) ;
    • 12.0.6329.1: SQLServer® 2014 avec SP3 CU4 (64 bits).
  5. Si le numéro de version ne correspond à aucune des versions répertoriées ou à une version ultérieure, vous devez soit appliquer le Service Pack requis soit effectuer une mise à niveau vers une version plus récente du logiciel SQL Server ou SQL Server Express. Suivez les instructions du document SQL Server Install and Upgrade Installation Instructions (LIT-12012240) pour installer une version prise en charge de SQL Server.