Désinstallation et désactivation de la licence du composant Metasys FIPS - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active

Suivez les étapes de cette section si le client requiert la désinstallation et la désactivation de la licence du composant Metasys FIPS de Metasys Server.

Important : Avant de désinstaller le composant Metasys FIPS (FIPS License Update) de Metasys Server, vous d’abord devez désinstaller Metasys Server . Reportez-vous à la section Désinstallation du logiciel Metasys Server.
Important : Après avoir désactivé Metasys FIPS de Metasys Server , tous les moteurs de réseau mis à niveau vers la version 11.0 demeurent conformes à la norme FIPS, qui est une fonction inhérente de tous les moteurs de réseau de la version 11.0. Ces moteurs de réseau continuent de fonctionner normalement avec un logiciel Metasys Server non conforme à la norme FIPS.
  1. Désinstallez le logiciel Metasys Server . Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Désinstallation du logiciel Metasys Server .
  2. Ouvrez l’Éditeur de stratégie de groupe locale sur l’ordinateur Windows en saisissant gpedit.msc sur la ligne de commande ou dans la zone de recherche, puis appuyez sur Entrée. La fenêtre Éditeur de stratégie de groupe locale s’ouvre.
  3. Parcourez l'arborescence jusqu’à atteindre l’emplacement suivant : Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Options de sécurité.
  4. Dans le tableau Stratégie, localisez la stratégie intitulée Chiffrement système : utilisez des algorithmes compatibles FIPS pour le chiffrement, le hachage et la signature .
  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur cette stratégie, puis choisissez Propriétés. Sélectionnez Désactivé et cliquez sur OK. Le mode FIPS est désormais désactivé.
  6. Lancez le gestionnaire d’activation de logiciel et désactivez la licence de Metasys FIPS. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide Software Manager Help (LIT-12012389).
  7. Désinstallez le composant Metasys FIPS de l’ordinateur Metasys Server comme suit :
    1. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités.
    2. Sélectionnez FIPS License Update avec Johnson Controls PLC comme Publisher.
    3. Cliquez sur Désinstaller, puis suivez les étapes de désinstallation de l’assistant.
  8. Réinstallez le logiciel Metasys Server . Pour plus d’informations, reportez-vous aux méthodes d’installation par défaut et personnalisée de la section Logiciel Metasys Server .
  9. Pour vérifier que la licence du composant FIPS est désormais désactivée, connectez-vous au SMP Metasys et ouvrez la fenêtre Focus pour l'objet ADS. Vérifiez que l'attribut FIPS Compliance Status indique Non-Compliant (Unlicensed).