Le processus d’installation de Metasys Server installe aussi Software Manager que vous utilisez pour activer les licences du serveur et d’autres applications Metasys. Pour obtenir des informations et des instructions sur l’activation correcte de licences de Metasys ADS ou Metasys ADX, reportez-vous à l’aide Software Manager Help (LIT-12012389)
Après avoir activé une licence Metasys ADS ou Metasys ADX, déterminez l'étape suivante comme suit :
- Si le client requiert un système conforme à la norme FIPS, vous devez activer le mode FIPS et l'installer après avoir activé la licence de Metasys Server. Allez à la section Activation et installation du composant FIPS.
- Si les opérateurs du site utilisent des fichiers Graphics+, installez Microsoft Silverlight 5, un module d’extension nécessaire pour afficher les graphiques créés avec l'outil GGT (Graphics Generation Tool). Allez à la section Installation de Microsoft Silverlight 5.
- Si le site requiert le logiciel MVE (Metasys for Validated Environments), allez à la section Installation du logiciel MVE.
- Si les opérateurs du site n'utilisent pas de fichiers Graphics+, l'étape suivante est la vérification d'ADS/ADX. Allez à la section Démarrage des interfaces utilisateur.