Logiciel Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX25SQL-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX50U-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Brand
Metasys
Product name
Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active
Language
Français (France)
Important : Si l’ordinateur possède la version 7.x ou une version antérieure du logiciel ADS/ADX, vous devez désinstaller le logiciel ADS/ADX avant d’effectuer la mise à niveau de Metasys Server vers la version 11.0. Si le logiciel ADS/ADX est de la version 8.0 ou d'une version ultérieure, vous pouvez effectuer la mise à niveau. Pendant la désinstallation, veillez à conserver les données d'historique et les données de sécurité. Pour vous assurer de ne pas perdre ces données, vérifiez que la taille du tampon des moteurs de supervision est suffisante pour contenir les données archivées pendant la mise à niveau d’ADS/ADX avec Metasys Server.
Remarque : Quelle que soit la version de la mise à niveau, vous devez désinstaller Energy Essentials, Metasys Database Manager et MVE avant de mettre Metasys Server à niveau.

Il existe deux méthodes d’installation possibles : la méthode par défaut et la méthode personnalisée.

Méthode par défaut : sélectionnez cette méthode pour installer ou mettre à niveau un ADS et accepter toutes les options par défaut. Cette méthode installe SQL Server Express 2017 CU19 (si nécessaire), Metasys Server (ADS uniquement), l’interface utilisateur Metasys, Launcher, le gestionnaire d’activation de logiciel et les composants logiciels du Tableau 2, en anglais uniquement. Les identifiants Windows sont utilisés pour la création et la configuration des bases de données SQL.

Méthode personnalisée : sélectionnez cette méthode pour installer un ADS ou un ADX et personnaliser les options d’installation. Cette méthode installe Metasys Server (ADS ou ADX), le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys (ADX uniquement), l’interface utilisateur Metasys, Launcher, le gestionnaire d’activation de logiciel et les composants logiciels du Tableau 2.

Avant de commencer le processus d'installation, tenez compte des facteurs importants suivants :

  • Metasys Server 11.0 peut coexister sur le même ordinateur que SCT 14.0. Si l’ordinateur possède SCT 11.0 ou version antérieure, vous devez désinstaller la version ancienne de SCT avant d’installer Metasys Server 11.0. Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

  • En cas de problème lors de l’installation, un lien appelé View Install Log s’affiche. Vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir un fichier journal avec l’afficheur html par défaut, par exemple, votre navigateur Web. Pour plus d’informations sur l'utilisation de l'afficheur de journal, reportez-vous à la section Journal de Metasys Server.
  • L'installation de Metasys Server requiert au moins 8 GO d’espace disque disponible et au moins 8 Go de RAM pour l’installation et le fonctionnement de Metasys Server et des bases de données. Vérifiez que votre ordinateur possède au moins 8 Go d'espace disque avant de commencer l'installation.

  • Metasys Server requiert au préalable pour son installation ou sa mise à niveau, que son fichier exécutable (.exe) et son fichier de données (.data) soient stockés au même emplacement.

  • L'installation de Metasys Server remplace la liaison du certificat SSL dans IIS, si un certificat SSL non-SHA256 n’est pas déjà lié.
  • L’installation de Metasys Server inclut également l’interface utilisateur Metasys, une alternative à l'interface utilisateur du Portail de gestion du site. Pour vous connecter à l’interface utilisateur Metasys, utilisez les mêmes identifiants que pour le Portail de gestion du site. Une fois l'installation terminée, l’interface utilisateur Metasys effectue une configuration ponctuelle à l’arrière-plan qui peut prendre jusqu'à 30 minutes. Pendant ce processus, la connexion de l'utilisateur est reportée ou dure plus qu'à l'accoutumée et ce, tant que la configuration n'est pas terminée.
  • Si vous installez Metasys Server sur une machine virtuelle (VM), configurez cette dernière de sorte à exécuter le mode mémoire statique et non le mode mémoire dynamique. Sinon, des dysfonctionnements peuvent se produire avec SQL Server. Configurez aussi la VM de sorte à utiliser au moins 8 Go de mémoire.
  • N'installez pas d’autres applications logicielles sur le serveur Metasys, cela pourrait interférer avec le fonctionnement de Metasys Server.

  • Lorsque vous installez Metasys Server 11.0, vous devez mettre à niveau tous les autres ADS/ADX du site vers la version 5.2 ou ultérieure du logiciel. Cette contrainte d'ADS/ADX est le résultat des améliorations apportées à la version 5.2 pour améliorer la vitesse et la fiabilité du réacheminement des messages.

  • Si vous avez ultérieurement besoin de désinstaller Metasys Server, le logiciel SQL Server Express qui a été éventuellement installé demeure en place. De plus, toutes les modifications effectuées par l'installation de Metasys Server, par exemple, l’activation de composants et de fonctionnalités Windows, demeurent en place. Elles ne sont pas éliminées.
  • L'installation de Metasys Server configure IIS pour utiliser TLS 1.2 uniquement. L’utilisation de TLS 1.2 est requise par tous les appareils du site Metasys.
  • L’installation du logiciel Metasys Server sur un ordinateur avec un système d'exploitation de serveur vous offre la possibilité d’installer le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys. Le système ARS (Advanced Reporting System) est pris en charge sur un ordinateur exécutant SQL Server 2017, SQL Server 2016 ou SQL Server 2014, mais non SQL Server 2019.De plus, le logiciel compagnon Energy Essentials pour le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys est compatible avec SQL Server 2017, SQL Server 2016 et SQL Server 2014. Pour plus d’informations, reportez-vous à l'aide Metasys Advanced Reporting System and Energy Essentials Help (LIT-12011312) .