Logiciel MVE - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX25SQL-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX50U-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Brand
Metasys
Product name
Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active
Language
Français (France)
Important : Vous devez acheter Metasys Server (ADX), en plus de MVE, et en activer la licence. L’installation d’ADX avec MVE requiert l'installation ou la mise à niveau d’un ADX, puis l'installation de MVE pour activer la fonctionnalité MVE.

Pour installer ou mettre à jour un ADX avec MVE, vous devez posséder les éléments suivants :

  • un système d'exploitation de serveur pris en charge ;
  • une version prise en charge de SQL Server, édition Standard ou Enterprise ;
  • le fichier d’installation ADX téléchargé depuis le portail de licences ;
  • le fichier d’installation MVE téléchargé depuis le portail de licences.

Prenez en compte les éléments suivants pour un ADX avec MVE :

  • Après avoir installé ou mis à niveau un ADX, ajoutez MVE en exécutant le programme d’installation de MVE.
  • MVE prend en charge les installations ADX unifiées et fractionnées. Reportez-vous aussi à la section ADX fractionné pour des règles supplémentaires concernant l'installation d’un ADX fractionné.
  • MVE prend en charge le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys. Reportez-vous à la section Système ARS (Advanced Reporting System) Metasys (ADX/ODS uniquement).
Remarque : Dans le cadre de l'installation du logiciel MVE, le programme d’installation de MVE active automatiquement le suivi d’audit C2 dans SQL Server, comme illustré ci-dessous. Sélectionnez cette option pour configurer SQL Server de sorte à enregistrer dans un fichier journal toutes les tentatives d’accès aux déclarations et aux objets, qu’elles aient réussi ou échoué. Les informations du fichier journal facilitent l’investigation des activités du système et le suivi des éventuelles violations de la politique de sécurité. Toutefois, le suivi d’audit C2 de SQL Server crée des fichiers d’audit qui augmentent rapidement de volume. Si cette option demeure activée sans maintenance, elle peut réduire considérablement l’espace disponible sur le disque sur lequel SQL Server est installé, au point de provoquer l'arrêt de SQL Server voire la saturation de l’espace disque et l'arrêt de l’ordinateur. Par conséquent, si vous n'avez pas besoin du suivi d’audit C2, désactivez-le. Si vous désinstallez MVE, pensez à le désactiver.
Figure 1. Activation du suivi d’audit C2 de SQL Server par le programme d’installation de MVE