Désinstallation du logiciel Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active

Suivez les étapes de cette section pour désinstaller la version actuelle de Metasys Server d’un ordinateur. Toutefois, si vous possédez la version 8.x ou une version ultérieure de Metasys Server et que vous envisagez d’installer la version 11.0, vous pouvez ignorer cette section et aller directement à la section Mise à niveau de Metasys Server. La seule exception concerne les mises à niveau vers une autre édition de la même version de Metasys Server (par exemple, une mise à niveau de la version 11.0.0.4570 à la version 11.0.0.5847). Dans ce cas, vous devez d’abord désinstaller le logiciel ADS/ADX , avant d’installer l'édition plus récente.

Remarque : L’option Remove databases de l'écran de désinstallation est sélectionnée par défaut. Si vous cochez cette case, la base de données XMS est supprimée pendant la désinstallation. Aucune autre base de données, excepté la base de données XMS, n’est supprimée. Par conséquent, pour conserver cette base de données, désélectionnez cette case avant de lancer la désinstallation.
  1. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités. La liste des programmes installés s'affiche.
  2. Localisez et sélectionnez la version installée de Metasys Server.
  3. Cliquez sur Uninstall. Le processus de suppression commence. L'affichage de la première fenêtre de désinstallation peut prendre un certain temps.
    Figure 1. Fenêtre de désinstallation

    1. Remove databases : cochez cette case pour supprimer la base de données XMS pendant la désinstallation. Aucune autre base de données, excepté la base de données XMS, n’est supprimée.
    2. Windows authentication : cochez cette option si vous voulez utiliser l’authentification Windows pour désinstaller le logiciel ; désélectionnez-la pour utiliser un compte d’administrateur SQL Server. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe SQL Server.
    3. Username : indiquez le nom d’utilisateur de l’administrateur SQL Server. Ce champ n'est activé que si l'authentification Windows n'est pas sélectionnée.
    4. Password : indiquez le mot de passe de l’administrateur SQL Server. Ce champ n'est activé que si l'authentification Windows n'est pas sélectionnée.
  4. Cliquez sur Uninstall. Quelques secondes plus tard, la progression s'affiche. Patientez jusqu'à ce que toutes les étapes soient terminées.
  5. Une fois toutes les étapes terminées, une boîte de dialogue qui en indique la fin s'affiche.
    1. Cliquez sur Restart Now : un redémarrage est nécessaire pour appliquer les changements à l’ordinateur.
    2. Cliquez sur Finish : aucun redémarrage n’est nécessaire.