Introduction à la désinstallation du logiciel Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active
Important : Si vous recevez des messages d’erreur lors de la désinstallation du logiciel Metasys Server (ADS/ ADX), il est possible que vous ayez des problèmes pour le réinstaller. Diagnostiquez ces problèmes avant d'essayer de réinstaller le logiciel.
Important : Metasys Server demeure hors ligne depuis la désinstallation du logiciel jusqu'à la fin de la mise à niveau ou de la réinstallation. Sachez que si vos bases de données historiques dépassent 500 Mo, la mise à niveau peut prendre plusieurs heures. Envisagez d’utiliser les outils logiciels Metasys Database Manager ou SQL Server pour purger la base de données historique avant de procéder à la mise à niveau. Reportez-vous à l’aide Metasys Database Manager Help (LIT-12011202) pour plus d’informations.
Remarque : Le logiciel Serveur Metasys doit être en mesure de communiquer avec les bases de données SQL Server durant le processus de désinstallation.